Bestückung von Elektronikkomponenten
Die Elektronikfertigung ist das Herzstück der modernen Technologiewelt und eine komplexe Angelegenheit, die viele Herausforderungen mit sich bringt.
Sie ist Grundlage zahlreicher Anwendungen, die unser tägliches Leben berühren – von der Unterhaltungselektronik über Kommunikation bis hin zur Industrieautomation. Moderne und innovative Konzepte wie das Internet der Dinge (IoT) und Smart Manufacturing werden dadurch überhaupt realisierbar.
So komplex und kleinteilig die Bestückung von Elektronikkomponenten ist, so vielfältig sind die Anwendungsgebiete und Themenbereiche.
Die Grundlagen der Elektronikfertigung: THT & SMT-Bestückung
In der Welt der Elektronikfertigung bilden die Montagetechnologien THT (Through-Hole Technology) und die SMT (Surface Mount Technology) unverzichtbare Säulen.
Bei der SMT-Bestückung werden die elektronischen Bauteile direkt auf die Leiterplatte gelötet. Die Fertigungsart eignet sich für eine höhere Packungsdichte und für die automatische Bestückung.
THT wird dagegen öfters für Anwendungen eingesetzt, die spezifische mechanische Anforderungen haben. Hier werden bedrahtete Bauteile durch die Leiterplatte hindurch gesteckt und anschließend durch Löten mit der Leiterplatte verbunden. Dadurch entsteht eine starke Verbindung zwischen Bauteilen und der Leiterplatte und eignet sich ideal für größere Komponenten.
Mehr über die Grundlagen der ElektronikfertigungWir bei Bürklin wissen, dass die Elektronikfertigung eine komplexe Angelegenheit mit vielen Herausforderungen ist. Daher bieten wir Ihnen ein großes Sortiment an elektronischen Bauteilen an – von Leiterplatten, Steckverbinder und Kondensatoren über Widerstände, Induktivitäten bis zu Tastern oder Sicherungen von namhaften Herstellern.
Egal ob einzelne Produkte, Pick & Place oder Kontakte als Rollenware. Wir stellen sicher, dass Ihre Produktionslinie reibungslos läuft.
Vorbereitung ist alles, daher unterstützen wir Sie auch gerne in der Materialvorbereitung. Profitieren Sie von unserem kostenlosen Reeling-Service, unsere, eProcurement-Lösungen oder von Rahmen- und Terminaufträge. Damit Sie Ihre Bauteile genau dann bekommen, Sie sie benötigen.
Megatrend & Herausforderung: Miniaturisierung – Innovation auf kleinstem Raum
Mit dem Fortschreiten der Technologie wird die Elektronik immer kleiner und leistungsfähiger. Der Trend der Miniaturisierung verlangt nach hochwertigen Komponenten, die extrem leistungsfähig und so klein wie möglich sind. Miniaturkomponenten wie winzige Widerstände und Kondensatoren ermöglichen es, komplexe Schaltungen auf minimalem Raum zu realisieren.
Wir bleiben für Sie am Puls der Zeit und werfen einen ausführlichen Blick auf den Trend der Miniaturisierung in unserem Online-Magazin.
Alles über den Megatrend
Am Puls der Zeit: Unser Sortiment für die Platinenbestückung
Präzision bis ins kleinste Detail: Löttechnik
Die Löttechnik ist ein essenzieller Baustein in der Elektronikfertigung. Sie sorgt für präzise und robuste Verbindungen. Durch die steigenden Qualitätsanforderungen und raschen Fortschritte in der Digitalisierung und dem IoT erleben Löttechnik-Verfahren wie das Wellenlöten oder Reflow-Löten ein Aufschwung. Aber auch klassische Lötverfahren bleiben nach wie vor wichtig.
Mit Lötstationen, Lupenleuchten, Pinzetten und Bestückungsrahmen von Spitzenherstellern wie Weller, Ersa und JBC bieten wir alles, was für hochwertiges Löten nötig ist.
Egal, ob es sich um das automatisierte Löten von SMT-Bauteilen oder das manuelle Nacharbeiten dreidimensionaler THT-Komponenten handelt, wir setzen auf Qualität und Präzision.
Lötrauchabsaugung – Gesundheit steht an erster Stelle
Die Gesundheit Ihrer Mitarbeitenden ist unersetzlich. Deshalb bieten wir Ihnen umfassende Lösungen zur Arbeitssicherheit speziell bei Lötprozessen.
Produkte von unserer Herstellerauswahl gewährleisten, dass beim Löten entstandener Rauch und schädliche Dämpfe zuverlässig abgeführt werden und die Arbeitsumgebung sicher bleibt. Für eine saubere Luft und gesunde Mitarbeitende.
Zu den Lötrauchabasugungs-LösungenUnser Löttechnik-Sortiment
ESD-Schutz: Mehr als nur eine Richtlinie
ESD-Ereignisse verursachen regelmäßig Fehler und Ausfälle bei den hochwertig gefertigten Leiterplatten. Gezielte ESD-Schutzmaßnahmen sind notwendig, um die Produktqualität zu sichern und höchste Standards einzuhalten.
Daher bieten wir Ihnen die richtigen Produkte zur Sicherung Ihrer Bauteile gegen elektrostatische Entladungen und garantieren höchste Qualität - von ESD-Lötmatten und Kits bis hin zu ESD-Bekleidung. Welche Maßnahmen Sie noch treffen können, erfahren Sie in unserem Blogbeitrag.
Alles über ESD-Schutz am ArbeitsplatzEntdecken Sie unser ESD-Produktportfolio
Nach der Fertigung ist vor der Prüfung: Qualitätsinspektion für höchste Standards
Höchste Qualität ist das A und O in der Elektronikfertigung. Eine genaue Qualitätsinspektion stellt sicher, dass Ihre Produkte den hohen Anforderungen gerecht werden und einwandfrei funktionieren.
Mit den richtigen Inspektionsgeräten erkennen Sie kritische Fehler frühzeitig. Und für den Fall der Fälle bieten unsere Entlöt- und Reworkstationen schnelle Abhilfe.
Unser Produktportfolio für Qualitätsinspektion
Design for Manufacturability (DFM): einfacher, besser, effizienter
Gute Designentscheidungen beginnen schon bei der Platinenlayout-Phase. Ein effektives DFM-Konzept sorgt dafür, dass Ihre Produkte einfacher, kostengünstiger und qualitativ hochwertiger gefertigt werden können. Design for Manufacturing fokussiert sich dabei auf die Optimierung der Stück- und Komponentenliste sowie deren Standardisierung. Weitere Vorteile sind:
- Verkürzung des Produktentwicklungsprozesses
- Fehler und Mängel werden zu Beginn des Produktlebenszyklus entdeckt und beseitigt
- Beschleunigung der Produktion
- Geringere Fertigungskosten
Mit unserem kostenlosen eCAD-Service können Sie die von Ihnen benötigte Bauelemente ganz schnell und einfach in Ihr PCB-Layout integrieren und so einfacher, kostengünstiger und qualitativ hochwertiger in die Fertigung gehen.
Jetzt eCAD-Service entdecken!
Materialwirtschaft: Effizienz auf allen Ebenen mit Bürklin
In der stark vernetzten und zeitkritischen Welt der Elektronikfertigung ist eine reibungslose Materialwirtschaft essenziell. Die benötigten Komponenten und Materialien müssen rechtzeitig in der richtigen Menge und Qualität zur Verfügung stehen.
Mit unseren Terminaufträgen und Rahmenaufträgen unterstützen wir Sie dabei, die Materialanforderungsplanung möglichst effizient zu gestalten. Zudem können Sie mit Bürklin die Durchlaufzeiten minimieren und Ihre Lagerflächen klein halten.
Das Beste: Mit unseren eProcurement-Lösungen können Sie die Beschaffung der benötigten Komponenten, wie Steckverbinder oder Widerstände, digitalisieren und vereinfachen. Zuverlässige Lieferungen, optimierte Lagerhaltung und kurze Durchlaufzeiten reduzieren Ihre Kosten und steigern gleichzeitig die Produktionseffizienz.
Bürklin bringt’s: Ihr verlässlicher Partner für EMS
Klicken Sie auf einen Service, um mehr darüber zu erfahren.
Werden Sie Teil unserer Community!
Sie möchten über alle Neuigkeiten im Bereich Bestückung, Elektronikfertigung und weiteren Themenbereichen informiert werden? Dann melden Sie sich für den Bürklin Newsletter an und freuen sich über Produktempfehlungen, Produktneuheiten und weiteres nützliches Wissen.
Kundenorientierter Service
70 Jahre Expertise
Individuelle Beschaffungslösungen
Regionaler Standort
Lösungen von unseren Herstellern für eine qualitativ hochwertige Bestückung
Entdecken Sie Lösungen von namhaften Herstellern, mit denen Ihnen eine qualitativ hochwertige Bestückung von Elektronikkomponenten gelingt.
Sicherungen von SCHURTER: präzise, verlustarm und kompakt
Ganz nach dem Motto „Sicherheit ist unser Geschäft“ bietet SCHURTER eine breite Auswahl an verschiedenen Sicherungen für die Leiterplattenbestückung in der Elektronikindustrie.
SMD-Sicherungen: Zuverlässiger Schutz direkt auf der Leiterplatte
Die SMD-Sicherungen bieten eine kompakte und präzise Lösung für den primären und sekundären Schutz direkt auf der Leiterplatte. Die Sicherungen der UMF 250-Serie sind flinke SMD-Sicherungen, die elektronische Systeme vor Überströmen und Kurzschlüssen schützen. Die UMT 250-Sicherungen zeichnen sich durch ein hohes Ausschaltvermögen aus.
Sie eignen sich durch ihre sehr kleine Baugröße ideal für die Bestückungsmaschinen. Die UMZ 250-Miniatur-SMD-Sicherungen bieten dagegen maximale Schaltleistung bei kleinstem Einbaumaß und ermöglichen eine einfache Auswechslung nach dem Lötprozess.
Zu den SMD-Sicherungen von SCHURTERChip-Sicherungen: Effektiver Schutz im Kompaktformat
Die Chip-Sicherungen von Schurter wurden speziell für Sekundärschaltkreise entwickelt und sorgen für einen präzisen und verlustarmen Überstromschutz. Dank ihrer soliden Konstruktion sind sie besonders beständig bei Vibrationen und Pulsbelastungen.
Mit sechs verschiedenen Typen in Chip-Baugröße von 0402 bis 1206 gewähren die Sicherungen im Fehlerfall einen kompakten sowie effektiven Schutz. Die USI 1206 Chip-Sicherung ist die einzige auf dem Markt, die über eine VDE-Zulassung verfügt. Durch die vergoldeten SMD-Kontakte sind die Chip-Sicherungen zudem besonders lagerfähig und die Kontaktqualität wird positiv beeinflusst.
Die Chip-Sicherungen eignen sich für eine Vielzahl an Anwendungen, insbesondere für mobile und batteriebetriebene Geräte in der Sensortechnik und Industrieelektronik. Zudem eignen sie sich für bleifreie Lötprozesse, da sie sowohl halogenfrei als auch RoHS-konform sind.
Zu den Chip-Sicherungen von SCHURTER
Kompakte Bauteile mit hoher Leistungsfähigkeit von APEM
Der Trend der Miniaturisierung schreitet weiter voran und kompakte Anwendungen mit hohen Sicherheitsanforderungen werden immer stärker angefragt. Mit der Ultramec-Serie reagiert APEM auf diesen Trend und bietet einpolige und 2-polige Kurzhubtaster an, die sich besonders für sicherheitskritische Funktionen in der industriellen Fernsteuerung oder für andere Geräte mit begrenztem Platzangebot eignen.
Der Dualmec-Schalter aus der Ultramec-Familie ist derzeit der kleinste 2-polige Schalter auf dem Markt. Der Schalter wurde speziell entwickelt, um die Sicherheit bei Handgeräten und Geräten mit begrenztem Platzangebot zu erhöhen. Die Schalter eignen sich trotz der 2-poligen Ausführung für anspruchsvolle Anwendungen.
Die Vorteile des kleinen SMD-Bauteils:
- Erhöhte Sicherheit durch doppelte Bestätigung
- Kompaktheit
- Zahlreiche Designoptionen mit Standardkappen
- Einfache Ausrichtung von Front- und Leiterplatte mit Hilfe von Gleitkappen
- Präzise Schalterpositionierung durch Positionierungsstifte
Schlepplöten: Nacharbeiten mit Weller
Nacharbeit bei der Leiterplattenbestückung ist ein notwendiges Übel, das oftmals nicht vermieden werden kann. Daher ist es umso wichtiger, gute Löt- und Nachbearbeitungswerkzeuge am Arbeitsplatz zur Verfügung zu haben. Einige Bauteile erfordern viel Zeit, Training, Geschick und Fingerfertigkeit. Eine hohe Anzahl von Pins und ein feines Raster können selbst für erfahrene Löttechniker eine Herausforderung sein.
Nacharbeiten und Löten ist ein gutes Verfahren, wenn nur wenige Anschlüsse nachgearbeitet werden müssen. Wenn eine große Anzahl von Anschlüssen gelötet werden muss oder das gesamte Gerät versetzt und gelötet werden muss, ist das Punkt-zu-Punkt löten zu langwierig.
Eine Alternative hierfür ist das Schlepplöten, das zu sehr gleichmäßigen Lötverbindungen führt. Zudem ist es sehr schnell und mit etwas Übung einfach durchzuführen. Es ist jedoch zu beachten, dass das Schlepplöten externe flüssige Flussmittel erfordert. Dadurch wir der Reinigungsprozess aufwändiger, um sicherzustellen, dass keine Flussmittelrückstände auf der Baugruppe sicherzustellen.
Nacharbeiten sind immer mit Aufwand und Kosten verbunden. Die richtige Technik und Ausbildung zusammen mit einer hochwertigen Lötausrüstung sorgen jedoch für eine hohe Qualität, hohe Ausbeute und niedrige Kosten des Endprodukts. Daher setzen wir auf die qualitativ hochwertigen Produkte von Weller.
Zur Löttechnik von WellerSmart Tweezers von ideal-tek: Messen und präzises Arbeiten neu definiert
Smart Tweezers definieren Messen und präzises Arbeiten neu: Sie vereinfachen den Test- und Fehlerbehebungsprozess erheblich. Die Smart Tweezers von ideal-tek erfüllen dabei höchste Anforderungen und sind so genau wie klassische LCR-Messgeräte. Dank ihres kompakten und ergonomischen Designs sind sie leicht und ermöglichen die Bedienung mit einer Hand – egal, ob Rechts- oder Linkshänder.
Mit den Smart Tweezers können Sie Kapazität, Widerstand, Induktivität und vieles mehr von elektronischen Bauteilen messen. Zudem erkennt das Gerät die zu messende Komponente automatisch und wählt die richtigen Einstellungen aus.
Die perfekte Ergänzung zu den Smart Tweezers ist das passende Display. Damit können Sie Ihre Daten in Echtzeit anzeigen lassen und auf einer Micro-SD-Karte oder via Cloud speichern. Das Display verfügt über einen 16GB Speicher und läuft auf Android. Das Display kann durch sein Design im Feld oder an der Werkbank verwendet werden.
Ideal für jeden, der mit elektronischen Bauteilen arbeitet: einfache Bedienung, effizient und genau.
Smart Tweezers von ideal-tek
Videomikroskope für die Qualitätsinspektion von Kern
Für die Qualitätsinspektion der gefertigten Bauteile empfehlen wir hochauflösende Videomikroskope. Das Kern OIV-3 wurde speziell zur Optimierung der digitalen Stereomikroskopie konstruiert. Dadurch bietet das Videomikroskop eine durchdachte Komplettlösung axialer Optik und ermöglicht eine direkte und unkomplizierte Darstellung Ihrer Proben am Bildschirm.
Die große Arbeitsfläche und das große Display ermöglichen die Beobachtung, Analyse und Dokumentation auch im industriellen Bereich. Über eine HDMI-Schnittstelle kann ein zusätzlicher Monitor angeschlossen werden. Dadurch kann die Livebeobachtung an zwei parallel betriebenen Geräten durchgeführt werden.
Durch die enthaltene LED-Auflichtbeleuchtung können Sie Ihre Probe optimal beleuchten und durch die Zoom-Räder mit integriertem Click-Stop können Sie die Vergrößerungsstufe präzise auswählen. So gelingt Ihnen das Kalibrieren der Dokumentationsfunktionen in der Software ganz einfach.
Jetzt Videomikroskope entdeckenVon der Vision zur Realität: Gemeinsam die Zukunft gestalten
Von der PCB-Layoutphase zum ersten Bestücken Ihrer Leiterplatten über die Miniaturisierung und präzises Löten bis hin zur Sicherung von Qualität und Gewährleistung der Arbeitssicherheit: Wir sind Ihr verlässlicher Partner in jedem Schritt der Elektronikfertigung.
Mit hochwertigen Komponenten von führenden Herstellern und umfassenden Services unterstützen wir Sie dabei, die höchsten Standards zu erreichen und Ihre Produktionsprozesse kontinuierlich zu verbessern. Gemeinsam gestalten wir die Zukunft der Elektronikfertigung – effizienter, sicherer und qualitativ hochwertiger.
Ein Blick hinter die Kulissen: Unsere erfolgreichen Partnerschaften
Leitfäden & Ratgeber für eine erfolgreiche Bestückung
Die Elektronikfertigung – Von Fine-Pitch-Bestückung über THT-Bestückung zu SMD-Bestückung
Die Elektronikfertigung ist eine komplexe Angelegenheit, die viele Herausforderungen mit sich bringt. Insbesondere die Platinenbestückung stellt Elektronikdienstleister vor große Schwierigkeiten. Wie können diese Herausforderungen bewältigt werden? Und wie können Elektronikfertigungsprozesse auf einfache und sichere Weise automatisiert werden? Wir stellen verschiedene Bestückungsmethoden vor: von Fine-Pitch über THT-Bestückung zu SMD-Bestückung.
Jetzt lesen!
Lötstationen: Präzisionsarbeit mit Elektronik-Bauteilen
Bei einer Lötstation handelt es sich um eine spezielle Ausführung eines Lötkolbens. Lötstationen bestehen in der Regel aus drei Komponenten: einem Netzgerät zur Stromversorgung, der sogenannten Lötkolbenanlage und dem Lötkolben. Bevor Sie eine Lötstation kaufen, sollten Sie sich über Funktionsweisen, spezifische Merkmale und die verschiedenen Arten sowie über notwendiges Zubehör Gedanken machen.
Jetzt lesen!
Die faszinierende Welt der Pinzetten: Wie Sie sie richtig auswählen
Es gibt eine große Auswahl an verschiedenen Pinzettentypen mit mehreren hundert verschiedenen Produkten. Welche Hauptmerkmale helfen dabei, die richtige Pinzette für die Anwendung auszuwählen? Wir werfen einen genauen Blick auf diese faszinierende Welt und geben Ihnen Tipps wie sie die richtige Pinzette für Ihre Anwendung auswählen.
Jetzt lesen!
Die wichtigsten ESD-Schutzmaßnahmen am Arbeitsplatz
Um zu verhindern, dass elektronische Bauteile durch elektrostatische Entladungen beschädigt werden, sind gezielte ESD-Schutzmaßnahmen am Arbeitsplatz nötig. Doch welche Maßnahmen sind wirklich effektiv? In diesem Beitrag finden Sie alles Wissenswerte rund um das Thema ESD-Schutz am Arbeitsplatz – von der richtigen Kleidung über die geeigneten Werkzeuge bis hin zur optimalen Raumgestaltung.
Jetzt lesen!
Lötrauchabsaugung
Giftiger Lötrauch ist eine ernsthafte Gefahr für die Gesundheit von Menschen, die in der Elektronikindustrie arbeiten oder sich mit dem Löten beschäftigen. Die toxischen Dämpfe können zu Atemwegserkrankungen, Krebs und anderen gesundheitlichen Problemen führen. Wir beschäftigen uns eingehend mit den Risiken von giftigem Lötrauch und zeigen Ihnen, wie Sie sich schützen können.
Jetzt lesen!Know How Hub: Elektronikfertigung
Wir nehmen die relevanten Themen im Bereich Elektronikfertigung in unserem Online-Magazin „Blickpunkt Elektronik Kompetenz“ für Sie unter die Lupe. Von der Funktionsweise einer Lötstation über die Montage und Herstellung aktiver Bauteile bis hin zu Material-Know-how für diverse Fertigungsprozesse: Wir bieten Ihnen umfangreiches Fachwissen aus erster Hand rund um die Elektronikfertigung zum Nachlesen.
Entdecken Sie unseren Know How Hub
Häufig gestellte Fragen zur Bestückung von Elektronikkomponenten
Was bedeutet Bestücken?
Das Bestücken ist der Prozess, bei dem elektronische Komponenten auf einer Leiterplatte (PCB) platziert und befestigt werden. Dies kann manuell oder maschinell erfolgen.
Wie funktioniert die Bestückung von SMD-Leiterplatten?
Die Bestückung von SMD-Leiterplatten erfolgt in der Regel maschinell. Die Leiterplatte wird mit einem Lötpastendrucker mit Lötpaste versehen. Anschließend werden die SMD-Komponenten mit einem Bestückungsautomaten auf die Leiterplatte platziert. Die Leiterplatte wird dann in einem Reflow-Ofen erhitzt, wodurch die Lötpaste schmilzt und die SMD-Komponenten fest mit der Leiterplatte verbunden werden.
Welche Werkzeuge werden für die Bestückung von Elektronikkomponenten benötigt?
Die benötigten Werkzeuge für die Bestückung von Elektronikkomponenten hängen von der Art der Bestückung (manuell oder maschinell) und den verwendeten Komponenten ab. Für die manuelle Bestückung werden typischerweise Pinzetten, Lötkolben und Lötmittel benötigt. Für die maschinelle Bestückung werden Bestückungsautomaten, Lötpastendrucker und Reflow-Öfen benötigt.
Was sind die häufigsten Probleme bei der Bestückung von Elektronikkomponenten und wie können sie vermieden werden?
Zu den häufigsten Problemen bei der Bestückung von Elektronikkomponenten gehören falsch platzierte oder verpolte Komponenten, Lötstellenfehler und Kurzschlüsse. Diese Probleme können durch die Verwendung geeigneter Werkzeuge, die Einhaltung von Bestückungsrichtlinien und die sorgfältige Kontrolle der Bestückung vermieden werden.
Was ist der Unterschied von SMD-Bestückung gegenüber traditionellen Methoden?
Vorteile von SMD-Komponenten sind, dass Sie kleiner und leichter sind, wodurch die Leiterplatten kleiner und kompakter werden. Die SMD-Bestückung ermöglicht auch eine höhere Packungsdichte auf der Leiterplatte. SMD-Komponenten sind außerdem häufig günstiger als THT-Komponenten.
Welche Prüfverfahren werden eingesetzt, um die Qualität der Bestückung zu überprüfen?
Zu den Prüfverfahren gehören Sichtkontrollen, elektrische Tests und Röntgenprüfungen. Sichtkontrollen werden verwendet, um falsch platzierte oder verpolte Komponenten zu erkennen. Elektrische Tests werden verwendet, um die Funktion der bestückten Leiterplatte zu überprüfen. Röntgenprüfungen werden verwendet, um Fehler im Inneren der Leiterplatte zu erkennen.