RAFI: innovative Lösungen seit 100 Jahren
Die Geschichte von RAFI begann vor mehr als 100 Jahren. Gründer Ernst Bucher und sein leitender Mitarbeiter und späterer Inhaber Raimund Finsterhölzl setzten in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts den Grundstein für den heutigen Erfolg des deutschen Großunternehmens.
Mit der Produktion der ersten RAFI-Tastaturen und Flacheingabe-Systeme zeigte RAFI in den 70er- und 80er-Jahren seinen innovativen Geist. 2012 legte das Unternehmen eine weitere Benchmark mit dem Aufbau einer eigenen Touchsensor-Produktion für kapazitive Betriebssysteme.
Nach Übernahme durch die Hoesch AG und in Folge durch diverse Gesellschafter gehört das Unternehmen seit 2020 der Vermögensverwaltungsgesellschaft Oaktree.
Die Produkte von RAFI kommen in einer Vielzahl von Branchen zum Einsatz, u. a. im Maschinen- und Anlagenbau, aber auch in der Hausinstallation, der Elektrotechnik und im Modellbau.
Produktempfehlungen
Top-Produktkategorien: Druckschalter, Taster und Not-Aus-Schalter
Bei den Kunden von Bürklin Elektronik sind die Druckschalter, Kurzhubtaster, Eingabetaster und Not-Aus-Schalttaster von RAFI besonders gefragt. Die Qualitätsprodukte des Herstellers überzeugen mit ihrer einfachen Bedienung und hochwertigen Verarbeitung. Durch das breite Sortiment mit beleuchteten, unbeleuchteten und ein- oder mehrpoligen Modellen mit verschiedenen Kontaktmaterialien werden alle Bedürfnisse abgedeckt.
Druckschalter
Druckschalter werden in der Regel manuell bedient – einfache Bedienung und eine schnelle Auslösung sind dabei von größter Wichtigkeit. Die Druckschalter von RAFI erfüllen diese Anforderungen – und mehr. Die erstklassigen Taster und Schalter sind in verschiedenen Farben, Modellen und Ausführungen erhältlich und entsprechen höchsten Qualitätskriterien.
Zum Einsatz kommen die Produkte von RAFI in der Elektrotechnik, im Maschinen- und Anlagenbau, bei Handbediengeräten, bei Steuerungen und Reglern, sowie bei Industrie-Robotern und im Modellbau.
Zu den Druckschaltern von RAFI
Kurzhubtaster und Eingabetaster
Spezielle Drucktaster wie Kurzhubtaster und Eingabetaster aktivieren oder deaktivieren beim Drücken eine Schaltung oder diverse Eingabeformen. Die Besonderheit: Nach dem Aktivieren des Tasters bewegt dieser sich automatisch wieder in die Ausgangsposition zurück. Bei speziellen Ausführungen wird durch ein Leuchtelement angezeigt, ob die Schaltung aktiv ist.
Die Produkte von RAFI sind hervorragend verarbeitet und aufgrund ihrer sicheren und einfachen Bedienung beliebt. Diverse Modelle garantieren durch Goldkontakte sicheres Schalten – auch bei niedrigen Strömen. Die Taster verfügen über eine exzellente taktile und akustische Rückmeldung.
Zu den Tastern von RAFI
Not-Aus-Schalttaster
Bei Anlagen, Maschinen und Fahrzeugen ist der Not-Aus-Schalttaster von besonderer Bedeutung: Im Notfall werden die diversen Gerätschaften durch die Bedienung des Tasters augenblicklich vom Stromnetz getrennt oder in einen sicheren Zustand versetzt.
Die Not-Aus-Schalttaster von RAFI gibt es in verschiedenen Designs, als beleuchtete und unbeleuchtete Modelle und mit diversen Rückstellfunktionen.
Zu den Not-Aus-Schalttastern von RAFI
Top-Produkte von RAFI
Not-Aus-Schalttaster 1.30.074.521
Dieses Produkt der Serie RAFIX 16 ist ein beleuchtbarer roter Not-Aus-Schalttaster mit rundem Bund. Die Entsperrung erfolgt durch das Drehen des Pilzknopfes nach rechts. In gedrückter Stellung rastet der Taster formschlüssig ein. Hinweis: Nur Universal-Schaltelemente verwenden!
Zum Produkt
Drucktaster 1.15.106
Dieser 2-polige Leucht-Drucktaster des Typs RAFI 1.15.106 verfügt über einen Öffner und einen Schließer. Der superhelle LED-Typ ist dabei fest im Gerät eingebaut. Das Produkt wird mit einem Gewindering befestigt. Der Drucktaster kommt hauptsächlich im Maschinen- und Anlagenbau, in der Hausinstallation und im Modellbau zum Einsatz.
Zum Produkt
Einzeltaster 3.14.100.001
Der anreihbare Einzeltaster mit transparenter Blende von RAFI ist unbeleuchtet und garantiert durch seinen Goldkontakt sicheres Schalten auch bei niedrigen Strömen. Er verfügt über einen deutlichen Tastenklick.
Wenn Wechselbeschriftungen benötigt werden oder wenn die Bauhöhe von 12,5 Millimetern erreicht werden soll, kann auf die unbeleuchteten Tasten eine Tastenkappe aufgerastet werden.
Zum Produkt
Alle Kategorien von RAFI