Motorschutzschalter
![Motorschutzrelais, 2 Wechsler, 0056453](/de/images/a63/0056453/95x95/motorschutzrelais-2-wechsler-0056453.png)
![Motorschutzrelais, 1 Wechsler, 24 VDC, 0032820](/de/images/f6f/0023171/95x95/motorschutzrelais-1-wechsler-24-vdc-0032820.png)
Schützen Sie Ihren Elektromotor effektiv mit einem Motorschutzschalter
Die Aufgabe eines Motorschutzschalters (MSS) besteht darin, Elektromotoren vor Überlastung zu bewahren. Dabei kann es sich um eine Form von thermischer Überlastung handeln, die durch eine mechanische Überbeanspruchung hervorgerufen wurde. Aber auch dem Nichtanlaufen oder dem Ausfall von Außenleitern gilt es mithilfe eines Motorschutzschalters vorzubeugen. Die Überwachung ist demnach thermisch-mechanisch, thermisch-elektrisch oder elektronisch realisiert.
Motorschutzschalter kommen beispielsweise bei Drehstrommotoren zum Einsatz. Sie verfügen immer über eine Überstrom- und eine Kurzschlussstrom-Auslöseeinrichtung, teilweise auch über einen Unterspannungsauslöser.
Motorschutzschalter kaufen – was beachten?
Wenn Sie auf der Suche nach einem passenden Motorschutzschalter sind, gilt es, den anzuschließenden Elektromotor unter die Lupe zu nehmen. Schließlich ist die Wahl des richtigen Motorschutzschalters vom Nennstrom des Motors abhängig. Außerdem gilt es gegebenenfalls diverse Normen zu beachten. So etwa, wenn der Motorschutzschalter den Überlastungsschutz und den Kurzschlussschutz für die Leitung und den Motor übernehmen soll. In diesem Fall muss der Motorschutzschalter nach DIN VDE 0113 am Anfang der Motorzuteilung eingebaut werden.Sie haben Fragen zu den Motorschutzschaltern im Onlineshop von Bürklin Elektronik? Oder brauchen Sie detaillierten Rat in Bezug auf die dargestellten Modelle? Zögern Sie nicht und kontaktieren Sie die Bürklin-Experten – ganz unkompliziert via Telefon oder E-Mail! Wir sind für Sie und Ihre Fragen da.