Kabel und Leitungen
Was wäre die Elektronik ohne ihre zahlreichen Kabel und Leitungen? Die verbindenden Elemente ermöglichen Energie- und Signalverkehr in den unterschiedlichsten Einsatzfeldern. Sie beeinflussen maßgeblich die Effizienz und Sicherheit von vollumfänglichen technischen Prozessen. Je nach Verwendungszweck können Kabel und Leitungen mit speziellen Funktionsmerkmalen ausgestattet sein. Kabelmarkierer, -binder und -verschraubungen zählen zum Kabelmanagement. Damit kann ein bei umfangreichen Projekten drohender Kabelsalat ganz einfach verhindert werden.
Alle Kategorien von Kabel und Leitungen
Häufige Fragen rund um Kabel und Leitungen:
Was ist der Unterschied zwischen Kabeln und elektrischen Leitungen?
Elektrische Kabel und Leitung besitzen grundsätzlich die gleiche Funktion: Sie übertragen elektrische Energie und im weiteren Sinne auch Informationen von einer Quelle zu einem Verbraucher. Fälschlicherweise werden die Begriffe oft ein und demselben Produkt zugeordnet, oder sie werden sogar gegenteilig verwendet. Ein Unterschied liegt in der Isolation. Während Kabel immer isoliert sind und sich aus mehreren Einzelleitern zusammensetzen, können Leitungen auch unisoliert vorkommen und nur aus einen Einzelleiter bestehen.
Was sind Kabel, und wie sind sie aufgebaut?
Ein Kabel besteht aus mehreren elektrischen Einzelleitern, die gemeinsam von einer Isolation umgeben und somit vor äußeren Einflüssen geschützt sind. Zum besseren Schutz, auch vor mechanischen Beschädigungen, werden Kabel auch oft im Boden oder im Inneren von Wänden und anderen Strukturen verlegt.
Was sind Leitungen, und wie sind sie aufgebaut?
Leitungen begegnen uns tagtäglich im Alltag. Auch sie setzen sich meist aus mehreren Einzelleitern zusammen, können aber durchaus auch nur aus einem Einzelleiter bestehen. Einige Leitungen sind wie Kabel mit einem äußeren Gummi-Mantel geschützt. Es gibt sie aber auch unisoliert, wie man am Beispiel der Freileitungen erkennen kann.
Worauf ist bei Kabeln und Leitungen zu achten?
Die Kabeltypen und Leitungsarten variieren je nach Funktion und Einsatzort. Welche das sind, und weitere Informationen zur Thematik haben wir für Sie in einem detaillierten Magazinbeitrag zusammengefasst. Damit alles reibungslos und ohne Ausfälle funktioniert, sind auch ausreichender Kabelschutz sowie ein ausgeklügeltes Kabelmanagement unverzichtbar. Am Beispiel von PV-Anlagen ist ersichtlich: Intelligente Kabellösungen bei Solaranlagen können die Effizienz steigern und die Wartung vereinfachen. Auch in der Medizintechnik müssen alle verwendeten Komponenten optimal aufeinander abgestimmt sein, um eine fehlerfreie Datenübertragung zu gewährleisten.
Von der Wartung bis zur Installation: Kabel und Leitungen von Bürklin Elektronik
Der Bürklin Elektronik Onlineshop bietet hochwertige Kabel und Leitungen von namhaften Herstellern wie Gossen Metrawatt, Stäubli oder Mueller Electric. Sie finden bei uns konfektionierte Kabel, Anschluss- und Steuerleitungen, Einzeladern, Drähte sowie Litzen und wärmeschrumpfende Produkte.
Einzelader oder mehrteilige Verkabelungen? Ob Sie nun auf der Suche nach einer vollumfänglichen Produktlösung sind, ein ganz spezielles Kabel ordern möchten oder ergänzendes Zubehör benötigen – bei Bürklin Elektronik werden Sie fündig. Die praktische Filterfunktion erleichtern Ihnen die Produktrecherche. Wählen Sie dazu einfach alle gewünschten Artikelmerkmale aus, und schon erhalten Sie auf Ihren konkreten Bedarf abgestimmte Suchergebnisse.
Ergänzende Informationen zur Thematik erwarten Sie auch in unserem Online-Magazin.