Steckverbinder
Daten und Signale verlässlich ans Ziel bringen? Hochwertige Steckverbindungen ermöglichen ein sicheres Trennen und Verbinden von elektrischen Leitungen aller Art. Es gibt sie in den unterschiedlichsten Ausführungen, und sie sind in vielen Bereichen im Einsatz – von der Labor- und Medizintechnik über die Hochfrequenztechnik bis hin zur Automobilindustrie. Abhängig vom jeweiligen Anwendungsfeld müssen die einzelnen Komponenten speziellen Produktanforderungen gerecht werden.
Alle Kategorien von Steckverbinder











Häufige Fragen zu Steckverbindern
Was ist eine Steckverbindung?
Die Hauptfunktion aller Steckverbinder findet sich schon in der Begriffsbezeichnung wieder: Es geht im Wesentlichen darum, zwei oder mehrere elektronische Komponenten miteinander zu verbinden. Dadurch soll eine sichere Übertragung von Strom oder Daten beziehungsweise Leistung gewährleistet werden.
Wie ist ein Steckverbinder aufgebaut?
Eine solche Verbindung besteht dabei aus einer Buchse oder Dose und dem passenden Gegenstück – dem Verbinder oder auch Stecker.
Wie funktionieren Steckverbinder?
Treten die Stifte des (männlichen) Steckers in die entsprechenden Buchsenlöcher ein, wird der Kontakt aufgebaut, und die elektrische Energie kann fließen.
Wo kommen Steckverbinder zum Einsatz?
Wie unterschiedlich die Anforderungen an Steckverbindungen sein können, zeigen die vielfältigen Anwendungsbereiche. Otto Normalverbraucher freut sich beim Laden seines Smartphones über einen einheitlichen USB-C Anschluss. In der Agrar- und Landwirtschaft hingegen müssen Stecker und Buchse vorrangig belastbar sein und selbst extremen Widrigkeiten trotzen. Auch die Medizintechnik stellt hohe Ansprüche an das Material. Zuverlässige Verbindungslösungen sind hier essenziell, denn Ausfälle können im schlimmsten Fall sogar Leben gefährden. Störungen des Stromflusses führen auch in anderen Bereichen zu Einbußen – beispielsweise bei PV-Anlagen. Die richtige Verbindungstechnik kann hier aktiv beim Energiesparen unterstützen.
Steckverbindungen von Bürklin Elektronik – für jeden Zweck
Im Bürklin Elektronik Onlineshop finden Sie sämtliche Bauteile, die Sie für eine sichere und hochwertige Steckverbindung benötigen. Das breite Produktportfolio umfasst unter anderem Artikel der Hersteller Harting, HellermannTyton, WAGO und Phoenix Contact. Über alle Anwendungsbereiche hinweg finden Sie dank intelligenter Filteroptionen schnell und unkompliziert, wonach Sie suchen. Wählen Sie dazu einfach die gewünschten Produktmerkmale aus, und schon werden Ihnen die passenden Angebote übersichtlich angezeigt!
Umfassender Service für alle Bürklin-Kunden
Rasch bestellt und schnell geliefert: Die meisten Steckverbinder-Modelle sind lagernd, und wir können sie Ihnen unmittelbar nach Eingang Ihrer Bestellung zusenden. Eine Komponente ist derzeit nicht lieferbar? Gerne kümmern wir uns um die Abwicklung Ihrer individuellen Bestellung für Sie.
Wenn Sie eine Frage zu einem unserer Produkte aus Steckverbindern, Kabel und Leitungen oder Werkzeuge haben, steht Ihnen unser Bürklin-Service-Team mit Rat und Tat zur Seite. Senden Sie einfach eine E-Mail an [email protected]!
Weitere nützliche Informationen finden Sie zusätzlich auch in unserem Online-Magazin.