![Embedded KI in der Industrie 4.0 - Elektronik Kompetenz](https://www.buerklin.com/wp-content/uploads/resized/2024/06/Embedded-KI_Elektronik-Kompetenz-1000x0-c-default.jpeg)
Embedded KI & die Industrie 4.0: Chancen & Herausforderungen
Im Jahr 2022 wurde die Nutzung künstlicher Intelligenz mit der Veröffentlichung des OpenAI-Tools ChatGPT für die breite Masse zugänglich. Seitdem ist KI aus vielen privaten und wirtschaftlichen Bereichen nicht mehr wegzudenken. Eingebettet in komplexe Systeme und Komponenten, ist die Technologie nun auf dem besten Weg, auch in der Industrie 4.0 salonfähiger zu werden. Das Stichwort: Embedded-KI. Wo liegen nun aber die großen Potenziale, und was kann sich die Fertigungs- und Produktionsbranche von dieser Entwicklung erwarten? Bürklin Elektronik berichtet.
Was ist Embedded KI?
Embedded KI bezeichnet die Integration Künstlicher Intelligenz direkt in Hardware und Systeme. Diese eingebetteten KI-Modelle arbeiten dezentral und ermöglichen eine Datenverarbeitung in Echtzeit vor Ort, ohne auf Cloud-Dienste angewiesen zu sein. Dadurch werden Reaktionszeiten verkürzt, und die Sicherheit wird erhöht – was für die Industrie 4.0 von großer Bedeutung ist.
KI-Sensorik: hoch im Kurs
Die fortschreitende technologische Entwicklung spielt eine entscheidende Rolle bei der Integration von Embedded KI in die Abläufe im Rahmen der Industrie 4.0. Moderne KI-Sensorik etwa ist essenziell für die Echtzeitüberwachung und -steuerung von Produktionsprozessen. Die jüngste Entspannung hinsichtlich der Verfügbarkeit von Halbleitern erleichtert die Produktion und Implementierung derartiger intelligenter Sensoren.
Ihre Fähigkeit, komplexe Daten in Echtzeitdaten zu erfassen und zu analysieren, ermöglicht erhebliche Kosteneinsparungen für Unternehmen. Denn: Sie können schneller auf Abweichungen reagieren, Wartungsarbeiten optimieren und die gesamte Produktionskette effizienter gestalten.
Chancen: Wo kommt Embedded KI zum Einsatz?
Schneller, besser, günstiger: In industriellen Fertigungsprozessen spielte die Effizienz schon immer eine große Rolle. Wer clever produziert, spart im Idealfall neben Zeit auch personelle sowie maschinelle Ressourcen und erzielt damit immense Kosteneinsparungen. Embedded KI soll genau diese Bestrebungen unterstützen und gewinnt daher in vielerlei Hinsicht an Bedeutung.
Embedded KI optimiert Predictive Maintenance
Die vorbeugende Wartung gilt als zukunftsträchtige Methode, um Instandhaltungskosten dauerhaft zu senken und im selben Zug die Lebensdauer der Anlagen zu erhöhen. Der Clou dabei: Produktionsanlagen werden mit intelligenten Sensoren ausgestattet. Diese bieten laufend und in Echtzeit Einblicke in den Zustand von Maschinen und Gebäuden.
Eine derartige Überwachung hilft dabei, Anomalien zu erkennen, Ausfälle zu verhindern und Instandhaltungsprozesse planbarer zu machen. Durch Embedded KI lassen sich Predictive-Maintenance-Abläufe weiter optimieren und Vorhersagen über eine potenzielle Fehlerentwicklung ableiten. Das Ergebnis: Die betriebliche Effizienz und somit auch die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens steigen.
Embedded KI begünstigt die User Interaction in der Industrie 4.0
Die Industrie hat ein Personalproblem. In zahlreichen Branchen weltweit fehlen qualifizierte Fachkräfte und eine positive Veränderung dieser Entwicklung war bisher nicht in Sicht. Embedded KI sät allerdings Hoffnung. Sie ist fähig, menschliche Gestik und deren gesprochenes Wort zu erfassen und unmittelbar zu verarbeiten.
Sogenannte „automatisierte Cobots“, also Roboter, die speziell für die direkte Zusammenarbeit mit Menschen entwickelt wurden, vereinen User Interaction mit Künstlicher Intelligenz. Berührungslos gesteuert durch einen Supervisor, können die intelligenten Cobots nun bei diversen Aufgaben assistierten oder sie allein erfüllen, falls die nötigen Fachkräfte fehlen.
Da durch Embedded KI in Cobots die empfangenen, interaktiven Befehle sofort lokal verarbeitet werden, entfällt die Sammlung und Netzwerk-Übertragung der Daten. Eine Technologie, ganz im Sinne der Datenschutzrichtlinien.
Embedded KI verbessert Gesundheitswesen
Im medizinischen Sektor hat Embedded KI viel Potenzial, das Patientenwohl erheblich zu verbessern. Datenschutzkonforme Analysen von Bewegungsmustern am Körper, im Gesicht oder auch des Klanges der Stimme machen objektivere Diagnosen möglich. Schlaganfälle und Herzinfarkte können somit frühzeitig erkannt werden. Intelligente Wearables erfassen, überwachen und analysieren zudem kontinuierlich Vitalparameter. All diese KI-gestützten Maßnahmen begünstigen eine sofortige und präzise Reaktion, verbessern die Patientenversorgung und senken die Behandlungskosten erheblich.
Embedded KI beflügelt die Luftfahrtbranche
Vorfreude auf Embedded-KI-basierte Lösungen macht sich auch in der Luftfahrt breit. Durch vorausschauende Wartung könnten sich, wie es scheint, schon bald diverse Betriebsabläufe optimieren lassen – am Flughafengelände wie auch in der Maschine selbst, in Sachen Kabinenkomfort. Im Mittelpunkt stehen wieder zahlreiche Sensoren, die beispielsweise gestresste Personen mit Sicherheitsrisiko erkennen, den Transport der Koffer zum Rollfeld sicherstellen oder die Antriebseffizienz prüfen.
Andere Typen von Sensoren überwachen an Bord von Flugzeugen in Echtzeit den Zustand kritischer Komponenten und nutzen KI, um Wartungsbedarf vorherzusagen. Diese Fortschritte sollen in Zukunft zu einem sichereren und komfortableren Flugerlebnis beitragen.
Herausforderungen bei Embedded KI in der Industrie 4.0
Trotz der zahlreichen Chancen bringt die Integration von Embedded KI auch diverse Herausforderungen mit sich. Diese müssen berücksichtigt und behandelt werden, damit die Technologie gewinnbringend und sicher in der Industrie 4.0 genutzt werden kann.
- Komplexität der Implementierung: Die Integration von KI in bestehende Systeme erfordert entsprechende technische Ressourcen und erheblichen Entwicklungsaufwand. Vielfach bestehen höhere Anforderungen an die Interfaces, wodurch manche Produktionsanlagen oft komplett umgerüstet werden müssen, was zu Kosten und Ausfallzeiten führen kann. Ein Beispiel ist die Anpassung einer bestehenden Fertigungsstraße für die Automobilmontage, in der neue KI-gestützte Sensoren und Aktuatoren installiert werden müssen.
- Technologische Abhängigkeit: Stützen sich Fertigungsprozesse ausschließlich auf Embedded-KI-Systeme, kann eine problematische Form von Abhängigkeit entstehen. In der Halbleiterfertigung könnte etwa der Ausfall eines KI-Systems zur Überwachung der Reinraumbedingungen die gesamte Produktion gefährden.
- Ethik und Verantwortung: Die Entscheidungshoheit von KI-Systemen in kritischen Prozessen wirft ethische Fragen auf. Ein Beispiel ist der Einsatz von KI in der autonomen Fahrzeugsteuerung, wo es im Falle eines Unfalls schwierig ist, Verantwortlichkeiten zu klären.
Ausblick in die Zukunft: Neuromorphe Halbleiter & Embedded KI
Neuromorphe Halbleiter sind elektronische Bauteile, welche die Funktionsweise des menschlichen Gehirns nachahmen. Diese Technologie wird zunehmend in eingebetteten KI-Systemen eingesetzt, insbesondere bei der Verarbeitung von Sensorinformationen in Robotern oder bei der Spracherkennung.
Durch die Integration neuromorpher Halbleiter in eingebettete KI-Systeme können Entwickler die Vorteile beider Technologien nutzen, um leistungsfähigere, effizientere und anpassungsfähigere Geräte zu entwickeln. Insbesondere im Hinblick auf die Energieeinsparung gelten neuromorphe Halbleiter in Kombination mit eingebetteter KI als Hoffnungsträger der Industrie.
Embedded KI – eine Technologie mit Wirkkraft
Unser vorläufiges Fazit zu Embedded KI: Viele Chancen, einige Herausforderungen und sicherlich noch jede Menge Entwicklungspotenzial. Gerade im Bereich der Industrie 4.0 läutet die Technologie einen Umschwung ein, und es bleibt abzuwarten, inwiefern und wie schnell diese Veränderungen in der Fertigung spürbar werden.
Sie wollen sich noch mehr mit der Thematik der Digitalisierung der industriellen Produktion befassen? Dann klicken Sie sich durch unsere Kategorie Industrie 4.0!