![Indurstrieautomation](https://www.buerklin.com/wp-content/uploads/resized/2023/09/Industrieautomation_Produktsortiment_Elektronik-Kompetenz-1-1000x0-c-default.jpg)
Industrieautomation: Leistungssteigerung dank hochwertiger Komponenten
Moderne Fertigungsprozesse sind von zahlreichen Innovationen geprägt und müssen immer komplexeren Anforderungen – beispielsweise betreffend Konnektivität, Digitalisierung und Nachhaltigkeit gerecht werden. Industrie-Automation, also die autonome Steuerung physischer Prozesse durch intelligente Systeme und Maschinen, hat sich insofern als effiziente Lösung etabliert. Schlüsselrollen spielen dabei auch hochwertige Zubehörteile und unterstützende Produkte. Sie sind zwar nicht immer zwingend erforderlich für den Betrieb einer Maschine oder Anlage, tragen jedoch erheblich zu Zeitersparnis und Effizienzgewinn bei.
Inhaltsverzeichnis
- Bürklin Elektronik: Qualitätsanspruch und Effizienz
- WXSmart-Serie von Weller: vernetzte Präzision für Lötprofis
- Zero Smog Lötrauchabsaugung von Weller: sicheres Löten, klare Luft
- Wärmebildkameras von Fluke und Flir: effiziente Inspektion in der Tasche
- Energiezähler von Gossen Metrawatt: Präzision trifft auf Effizienz
- Energieanalysator UMG 96 von Janitza: vollständige Netztransparenz in einem Gerät
- Unterstützende Produkte für zusätzlichen Effizienzgewinn
- Vielfalt und Präzision: weitere Hersteller im Fokus
- Optimierte Industrie-Automation dank unterstützendem Produktsortiment
Bürklin Elektronik: Qualitätsanspruch und Effizienz
Bürklin Elektronik steht schon seit jeher für einen kompromisslos hohen Qualitätsanspruch. Bei unseren Partnerschaften setzten wir deshalb bewusst auf renommierte Hersteller, um erstklassige Produkte anbieten zu können. Unsere Herstellerpartner vertreten ebenfalls hohe Qualitätsstandards, was gerade im Bereich der Industrie-Automation maßgeblich ist. Standardisierte, langlebige und robuste Komponenten sind letztlich entscheidend für den reibungslosen Ablauf jeglicher Produktionsprozesse. Mit dem breiten, unterstützenden Produktsortiment lassen sich in der Industrie-Automation allerdings noch größere Zeitgewinne und Leistungssteigerungen erzielen. Unsere fünf Top-Empfehlungen im Überblick:
WXSmart-Serie von Weller: vernetzte Präzision für Lötprofis
Die WXSmart-Serie von Weller definiert die Bedeutung von „Smart Working“ neu und ermöglicht es, verschiedenste Lötanwendungen innerhalb einer Station abzudecken. Als Kernstück fungiert die 2-Kanal-Versorgungseinheit, die eine ständige und zuverlässige Energiequelle bereitstellt. Das Reworkmodul steht für Präzision, vor allem bei Reparaturen und Nachbesserungen. Die Entlötpinzetten-Sets und die verschiedenen Lötkolben- und Entlötpinzetten-Ausführungen zeugen von der Detailverliebtheit und Vielseitigkeit der Serie. Jedes dieser Produkte wurde mit dem Fokus auf Konnektivität und Effizienz entwickelt. Die Kompatibilität mit sämtlichen IoT-Standards ermöglicht nicht nur eine umfassende Rückverfolgbarkeit einzelner Komponenten, sondern auch die komfortable Fernbedienung über eine intuitive App. Die WXSmart-Serie fördert mit ihren hochwertigen Bestandteilen einen modernen, vernetzten und effizienten Arbeitsplatz in der Löttechnologie.
Zero Smog Lötrauchabsaugung von Weller: sicheres Löten, klare Luft
Eine adäquate Lufthygiene ist im industriellen Umfeld aus Sicherheitsgründen unerlässlich. Die Zero Smog Lötrauchabsaugung von Weller adressiert dieses Bedürfnis, indem sie schädliche Dämpfe, die während des Lötprozesses entstehen, direkt an der Quelle absaugt. Die Implementierung eines solchen Systems in die Industrie-Automation trägt nicht nur zum Schutz der Mitarbeitergesundheit bei, sondern unterstützt auch die Aufrechterhaltung einer konstant hohen Arbeitsleistung und Produktqualität.
Wärmebildkameras von Fluke und Flir: effiziente Inspektion in der Tasche
Die FLK-PTI120 Wärmebildkamera von Fluke stellt unter Beweis, dass großformatige und klobige Geräte zur Erstellung qualitativ hochwertiger Thermoscans ausgedient haben. Dieses kompakte Modell ermöglicht erweiterte Infrarotinspektionen, mit deren Hilfe Techniker Temperaturanomalien in Elektronik, Maschinen und weiteren Anlagen schnell identifizieren können. Ein solches Gerät ist in der Industrie-Automation von unschätzbarem Wert: Es erleichtert präventive Wartungen und zeigt potenzielle Probleme frühzeitig auf, was sich auch positiv auf die Sicherheit von Benutzer und Betriebsprozess auswirkt.
FLIR setzt mit der ONE Edge Pro Wärmebildkamera ebenfalls neue Maßstäbe: Durch die drahtlose Verbindung mit Smartgeräten lassen sich selbst schwer zugänglichen Stellen mühelos untersuchen. Ist nur eine einarmige Inspektion möglich, kann die Wärmebildkamera auch sicher an Smartphone oder Tablet befestigt werden. Als präzises und rechtzeitiges Diagnosemittel trägt sie zur Vorbeugung von Ausfällen und zur Optimierung des Betriebs bei.
Energiezähler von Gossen Metrawatt: Präzision trifft auf Effizienz
Die METRALINE-ENERGY-Serie von Gossen Metrawatt stellt eine wegweisende Lösung in der modernen Energiedatenerfassung dar. Diese Wirkenergiezähler, spezifiziert für die Geräteserien U281x bis 289x, sind MID-zertifiziert und decken ein breites Spektrum an Anwendungen und Applikationen ab. Ihre kompakte Bauform ermöglicht eine einfache und platzsparende Installation. Integrierte und erweiterbare Schnittstellen durch Kommunikationsmodule gewährleisten zudem eine nahtlose Integration in bestehende Systeme. Sie zeichnen den Stromverbrauch industrieller Prozesse auf und liefern Rückschlüsse auf die Qualität und Energieeffizienz der Automation.
Energieanalysator UMG 96 von Janitza: vollständige Netztransparenz in einem Gerät
Das UMG 96-PQ-L Energiemessgerät von Janitza repräsentiert den Goldstandard in der Netzqualitätsanalyse. Dieses vielseitige Instrument ist für eine Reihe von Funktionen konzipiert, einschließlich Differenzstrom- und Temperaturüberwachung. Die Fähigkeit des UMG 96-PQ-L, eine umfassende Netzqualitätstransparenz auf jeder Stufe zu bieten, trägt maßgeblich dazu bei, Anlagenausfälle zu vermeiden. Durch die Kombination von Leistung und Kosteneffizienz erweist sich
das Gerät als unverzichtbares Werkzeug zur kontinuierlichen Überwachung und Optimierung der Elektrizitätsnetze in vielerlei Unternehmen.
Unterstützende Produkte für zusätzlichen Effizienzgewinn
In der Industrie-Automation spielen nicht nur die Hauptmaschinen eine zentrale Rolle. Oftmals sind es die „kleineren“ Zubehörteile oder ergänzende Produkte, die wesentlich zur Optimierung der Prozesse und zur Steigerung der Effizienz beitragen. Bürklin Elektronik setzt dabei konsequent auf eine Auswahl hochwertiger Produkte von renommierten Qualitätsherstellern. Unser Sortiment erfüllt somit die hohen Anforderungen der Branche. Zwei Beispiele:
- Abisolier- und Crimpzangen: Diese unverzichtbaren Werkzeuge erleichtern das Vorbereiten von Kabeln für den Anschluss und die Installation – essenziell für erfolgreiche Automationsprojekte.
- Gehäuselösungen: Um elektronische Komponenten zu schützen und gleichzeitig die Sicherheit von Anlagen zu gewährleisten, sind robuste, transparente Gehäuse unerlässlich. Sie bieten nicht nur Schutz, sondern auch einen klaren Überblick über den Inhalt – perfekt für Anwendungen, bei denen Sichtbarkeit und Sicherheit im Vordergrund stehen.
Vielfalt und Präzision: weitere Hersteller im Fokus
Neben den bereits genannten Marken bietet Bürklin Elektronik eine Auswahl von Produkten weiterer Qualitätshersteller – Gerätschaften, die in der Industrie-Automation unterstützend wirken. Peaktech punktet mit zuverlässigen Messgeräten für präzise Diagnosen. Wachendorff bietet mit seinen Einbau-Messgeräten und Drehzahlmessgeräten die Grundlagen für präzise Steuerungs- und Überwachungsaufgaben. Bernstein fokussiert sich auf Werkzeugsätze und Werkstattbedarf, um den Arbeitsalltag effizienter zu gestalten, während Wera mit Handwerkzeug und Drehmomentschraubendrehern Standards in puncto Handhabung und Genauigkeit setzt.
Optimierte Industrie-Automation dank unterstützendem Produktsortiment
In der modernen Industrie-Automation sind es oft die „kleinen“, unterstützenden Produkte, die den entscheidenden Unterschied machen und Glanzleistungen zu erzielen helfen. Durch den Einsatz qualitativ hochwertiger Zubehörteile werden vielfach Prozesse vereinfacht, und die Produktivität kann gesteigert und wertvolle Zeit eingespart werden. Bürklin Elektronik bietet mit einem breiten Sortiment samt verlässlichem Qualitätsversprechen genau die Unterstützung, die Ihnen den größten Nutzen bringt.
Elektronik-Wissen zum Schmökern und Informieren
Sie wollen ihre Performance in der Industrie-Automation perfektionieren, interessieren sich für aktuelle Trends der Industrie 4.0 oder beschäftigen sich mit Themen rund um Energieeffizienz und Messtechnik? Im Online-Magazin „Blickpunkt Elektronik Kompetenz“ erwartet sie eine Vielzahl an spannenden Artikeln die sämtliche Themenfelder der Elektronik abdeckt. Stöbern Sie gleich online durch und erweitern Sie ihr Wissen in den spezifischen Teilbereichen.