![Qualität im Maschinenbau - Detail der Hand eines Maschinisten mit dem Gewindelehrensatz. Gewindeschneiden mit einem Stahlmeißel auf einer Drehbank. Werkstück, Halter. Idee der Bearbeitung, Metallverarbeitung, Technik](https://www.buerklin.com/wp-content/uploads/resized/2023/06/Elektronik-Kompetenz_Qualitaet-im-Maschinenbau-1000x0-c-default.jpg)
Qualität im Geräte- und Maschinenbau: Grundlage für reibungslose Abläufe
In Zeiten, in denen so gut wie in jedem Bereich energie- und kosteneffiziente Lösungen gesucht werden, ist auch im Geräte- und Maschinenbau der Wunsch nach langlebigen und robusten Produkten und Komponenten wieder verstärkt wahrnehmbar. Wir finden: zu Recht! Doch was ist mit dem Anspruch an Qualität verbunden? Wie nehmen hochwertige Produkte Einfluss auf den Produktionsablauf? Und: Welche Richtlinien gilt es zu beachten? Im Magazinbeitrag bieten wir Antworten auf diese wichtigen Fragen. Lesen Sie mehr!
Warum Qualität im Geräte- und Maschinenbau wichtig ist
Ob in der Industrie, auf Baustellen oder auch in der eigenen Werkstatt: Ein reibungsloser Betrieb ist das oberste Ziel im Umgang mit Maschinen und technischen Gerätschaften. Die Qualität der zum Einsatz kommenden Produkte und ihrer Komponenten hat dabei direkte Auswirkungen auf den Ablauf von Produktionsprozessen. Häufige Ausfälle bzw. längere Ausfallzeiten haben nicht selten in Bauteilen minderer Qualität ihren Ursprung und sind für Betreiber eine nicht zu unterschätzende Kostenfalle. Schließlich gilt in der Produktion: Zeit ist Geld.
Wartungs- und Reparaturkosten könnten mit dem Einsatz hochwertiger Produkte in diesem Bereich niedrig gehalten werden. Zudem stehen einwandfrei verarbeitete und erstklassige Komponenten für Langlebigkeit und Robustheit. Gerade im industriellen Kontext und mit Blick auf die Herausforderungen der Industrie 4.0 gilt es, Parameter wie Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit verstärkt in Betracht zu ziehen.
Was zeichnet qualitativ hochwertige Produkte und Leistungen im Geräte- und Maschinenbau aus?
Wenn man in der Produktion von Komponenten für den Geräte- und Maschinenbau von Qualität spricht, so sind damit konkrete Produkteigenschaften gemeint. Dabei ist zu beachten: Erstklassige Produkte zeichnen sich vor allem dadurch aus, dass sie von der Konzeption bis zur Fertigung extrem hohe Standards erfüllen und diverse Tests und Prüfungsverfahren durchlaufen – dazu später noch mehr.
Die Hauptcharakteristika qualitativ hochwertiger Bauteile sind:
- Leistungsfähigkeit
- Top-Materialien
- Robustheit
- Zuverlässigkeit
- lange Haltbarkeit bzw. Langlebigkeit
- einfache, effiziente Montage
Klar ist auch: Je nach Komponente und Produktkategorie stehen einige dieser Charakteristika mehr im Vordergrund als andere. Gerade bei Produkten wie Wippschaltern, Subminiatur-Kippschaltern, Drucktastern, Kurzhubtastern oder auch Not-Halt-Tastern ist die Benutzerfreundlichkeit ein wesentliches Qualitätskriterium. Im industriellen Kontext stehen wiederum die Robustheit und die Widerstandsfähigkeit der Bauteile im Vordergrund. Für Schaltschrankkomponenten spielen Zuverlässigkeit und Sicherheit bedeutende Rollen – mehr zu diesen Themen lesen Sie in unserem Magazinbeitrag „Schaltschrank – Sicherheit geht vor“.
Wege zu qualitätsvollen Produkten und Leistungen
Um Qualität zu gewährleisten, durchlaufen Produkte im Entwicklungs- und Fertigungsprozess spezifische Schritte. Dabei ist die Einhaltung von Qualitätsstandards wichtig, um sicherzustellen, dass die fertigen Produkte höchsten Ansprüchen genügen.
DIN EN ISO 9001: Grundstein für Qualitätssicherung
Präzise Spezifikationen und strenge Qualitätskontrollen während des gesamten Produktlebenszyklus sind maßgeblich. Qualitätsmanagementsystemen kommt in diesem Zusammenhang große Bedeutung zu. Mit Systemen nach ISO 9001 genießen Hersteller zahlreiche Vorteile, die sich auf die Qualität der Produkte wie auch auf das Firmenimage auswirken.
Die Vorteile im Überblick:
- Qualitätssicherung
- Produktivitätssteigerung
- Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit
- Reduzierung von Kosten durch die Optimierung von Abläufen und Fehlervermeidung
- Risikominimierung
- Imagegewinn
Durch den Einsatz von fortschrittlichen Methoden wie Six Sigma oder Lean Manufacturing streben Hersteller zudem kontinuierliche Verbesserungen an, um immer bessere Produkte anbieten zu können. Bei manchen Produktgruppen, wie etwa bei Steckverbindern, ist neben der Qualität der Produkte außerdem auch die Kompatibilität der einzelnen Modelle maßgeblich – auch insofern können Abläufe optimiert und Kosten eingespart werden. Am Beispiel von PV-Steckverbindern haben wir uns angesehen, wie Parameter wie Kompatibilität und Qualität dabei helfen, Energie zu sparen und Kosten zu senken – mehr dazu im Magazinbeitrag.
Reibungslose Abläufe durch hochwertige Komponenten
Qualität sichert den reibungslosen Ablauf in der Industrie oder auf Baustellen und Co. Durch erstklassige Produkte kann dabei auf Basis ihrer Robustheit und Langlebigkeit wertvolle Zeit gespart werden und – in der Produktion – damit auch jede Menge Geld. Parameter, die qualitativ hochwertige Komponenten ausmachen, sind:
- Leistungsfähigkeit
- die Verwendung von Top-Materialien
- Robustheit
- Zuverlässigkeit
- lange Haltbarkeit bzw. Langlebigkeit
- einfache und effiziente Montage
Mit einem standardisierten Qualitätsmanagement können Firmen und Betriebe neben der Qualitätskontrolle auf viele weitere Vorteile zählen, die auch das Firmenimage verbessern – eine Win-win-Situation für Produzenten und Endnutzer.
Bürklin Elektronik: Top-Service und Beratung
Im Onlineshop von Bürklin Elektronik bieten wir erstklassige Produkte von unseren top Herstellern an. Von Schaltschränken über Heißluftgebläse, Taster und Schalter bis hin zu Steckverbindern oder Leitungen: Im Bereich Geräte- und Maschinenbau achten unsere Partnerfirmen auf höchste Qualitätsstandards – von der Konzeption der einzelnen Komponenten bis zur Produktion.
Sie haben Fragen zu einzelnen Produkten oder Modellen? Zögern Sie nicht und nehmen Sie mit unseren Experten Kontakt auf! Wir beraten Sie gerne.