Steckverbinder für das Internet of Things (IoT)
Das Internet of Things (IoT) ist in den letzten Jahren zu einem Schlagwort geworden, das in vielen Branchen und Bereichen unseres täglichen Lebens verstärkt präsent ist. Doch was genau verbirgt sich hinter diesem Begriff? Und warum stellen Steckverbinder unverzichtbare Komponenten im Zeitalter der Vernetzung dar? Wir bringen Licht in die Sache!
Inhaltsverzeichnis
Das Internet of Things
„Internet of Things“, oft einfach IoT genannt, beschreibt die Vernetzung von physischen Objekten oder „Dingen“ mit dem Internet. Diese Dinge können von Haushaltsgeräten über Autos bis hin zu industriellen Maschinen alle Mögliche sein. Mit Sensoren und Software ausgestattet, können diese Geräte Daten sammeln und austauschen, wodurch sie schließlich miteinander und mit anderen Systemen interagieren können.
Die Entwicklung des IoT hat in den letzten Jahrzehnten rasant zugenommen. Angefangen mit einfachen vernetzten Computern hat sich die Nutzung des Konzeptes auf eine Vielzahl von Geräten ausgeweitet, die jetzt „smart“ sind. Diese Entwicklung wurde durch Fortschritte in der Sensorik, Datenverarbeitung und natürlich durch die Verfügbarkeit von schnellen Internetverbindungen vorangetrieben.
Die Bedeutung des IoT für unseren technisierten Alltag und die Industrie kann nicht hoch genug eingeschätzt werden. Es ermöglicht eine effizientere Nutzung von Ressourcen, verbessert die Produktivität und ermöglicht neue Geschäftsmodelle. In der Industrie 4.0 als Industrial Internet of Things (IIoT) bezeichnet, ermöglicht das IoT eine bessere Überwachung und Steuerung von Produktionsprozessen, was zu höherer Effizienz führt und dabei hilft Kosten zu verringern.
Die Rolle der Steckverbinder im IoT
Steckverbinder sind oft übersehene, aber entscheidende Bauteile im IoT. Sie ermöglichen die physische Verbindung zwischen den verschiedenen Komponenten eines IoT-Systems, sei es die Verbindung zwischen Sensoren oder Geräten, oder zwischen Geräten und dem Netzwerk. Viele IoT-Knoten werden über Batterien mit Strom versorgt und können drahtlos verbunden werden. Nach wie vor sind allerdings zahlreiche IoT-Systeme auf kabelgebundene Sensoren angewiesen und profitieren davon: Verkabelte Netzwerke überzeugen durch eine höhere Robustheit und sind weniger für elektrisches Rauschen und Störsignale anfällig.
Welche Steckverbinder werden im IoT nachgefragt?
- Small is beautiful: Der zur Verfügung stehende Platz ist im IoT und auch im IIoT der Schlüsselfaktor. Grundsätzlich werden nachgefragt, die sich ideal für IoT-Sensoren und -Knoten eignen.
- Leistungsstarke Industrie-Stecker: Im industriellen Kontext sind es industrielle Ethernet-Steckverbinder, die oft drahtlosen Technologie-Lösungen kleine Steckverbinder vorgezogen werden. Warum? Der Connector überzeugt mit einer besseren Leistung. Spezielle IP-konforme Steckverbinder schützen zusätzlich gegen äußere Einflüsse wie Wasser, Staub und Co.
- Steckverbinder mit integrierten USB-Anschlüssen: Sie kommen in der Überwachung von Umgebungsbedingungen zum Einsatz.
- Speicher-Steckverbinder ermöglichen im Vergleich zum Verlöten des Speichers auf einer Leiterplatte eine Erweiterung des verfügbaren Speichers bei Bedarf – für mehr Flexibilität.
- Board-to-Board-Steckverbinder: Diese werden verwendet, um verschiedene Leiterplatten zu einer Platine zusammenzufassen. Der Vorteil: Diese Lösungen sind besonders platzsparend und dennoch leistungsstark. So ist etwa die Verbindung verschiedener Sensoren zu einer Standard-Kommunikationsplatine möglich.
- Leistungs- und Datensteckverbinder: Sie ermöglichen die Übertragung von Daten zwischen Geräten und können in verschiedenen Formen wie USB, Ethernet oder HDMI vorkommen.
- Energieversorgungssteckverbinder versorgen IoT-Geräte mit Strom.
Steckverbinder im IoT
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Internet of Things eine Revolution in der Art und Weise darstellt, wie wir Technologie nutzen und technische Geräte interagieren lassen. Steckverbinder spielen dabei eine entscheidende Rolle, indem sie die notwendige physische Verbindung bereitstellen, die diese Interaktion ermöglicht. Mit der Weiterentwicklung des IoT werden auch die Anforderungen an Steckverbinder steigen.
Die Ansprüche vonseiten der Entwickler: flexible, platzsparende und leistungsstarke Produkte. Zuverlässigkeit und natürlich auch die Kosten sind außerdem wichtige Faktoren, wenn es um die Wahl der passenden Verbindungstechnik geht. Im Industrial Internet of Things kommt noch zusätzlich die Forderung nach Robustheit und Langlebigkeit hinzu.
Bürklin Elektronik vertraut innovativen Herstellern
Aufgrund der vielfältigen Ansprüche an die Produkte ist zu erwarten, dass vermehrt in die Entwicklung leistungsstarker und – mit Blick auf den Miniaturisierungs-Trend – platzsparender Produkte investiert wird. Bürklin Elektronik kooperiert schon jetzt in diesem Bereich mit führenden Herstellerfirmen, die engagiert und professionell an zukunftsfähigen und innovativen Lösungen arbeiten.