Zuverlässiger Schutz vor Leckstrom: Hochqualitative FI-Schutzschalter machen den Unterschied. Doch: Wie funktionieren die sicherheitsrelevanten Komponenten? Und: Was sollten Sie beim Kauf beachten? Wir haben die wichtigs...
Kategorie: Instandhaltung
Inspektion, Wartung, Instandsetzung und Verbesserung – die vier Maßnahmen nach DIN 31051 der Instandhaltung ermöglichen es, Maschinen und Anlagen maximal effizient zu nutzen. Auch deren Lebensdauer kann dabei maßgeblich verlängert werden. Im Online-Magazin „Blickpunkt Elektronik Kompetenz“ geht Bürklin Elektronik unter anderem der Frage nach, wie Unternehmen ihre Instandhaltungsprozesse optimieren und Ausfallzeiten sowie Wartungskosten minimieren können.
Wir wagen einen Blick in die Zukunft und beschäftigen uns mit dem Thema Instandhaltung 4.0, basierend auf dem Internet der Dinge (IoT) und auf künstlicher Intelligenz (KI).
Welche Vorteile bringt Condition Monitoring über den digitalen Zwilling, wie effizient ist Predictive Maintenance, und warum spielen Big Data Analytics dabei eine so tragende Rolle? Jetzt lesen!
Instandhaltung
FI-Schutzschalter: Anwendung & Funktion
Instandhaltung
Brandmeldeanlagen: Funktion & Vorschriften
Als zentraler Bestandteil der Brandmeldetechnik tragen Brandmeldeanlagen maßgeblich dazu bei, Leben und Eigentum zu schützen. Ihre Hauptaufgabe besteht darin, Brände möglichst früh zu erkennen und die Feuerwehr zu alarmi...
Instandhaltung
Was Sie über die VDE-Normen wissen müssen
Normen begegnen uns in beinahe jedem Lebensbereich und dienen primär dazu, definierte Standards zu gewährleisten. Bei den VDE-Normen handelt es sich dabei ganz konkret um eine Palette an Richtlinien im Sinne der technisc...
Instandhaltung
Von präventiv bis prädiktiv: Ein Leitfaden zur Auswahl von passenden Instandhaltungsstra...
Die Instandhaltung von Gebäuden, Anlagen und Maschinen ist ein essenzieller Bestandteil des Betriebsmanagements zahlreicher Industrien. Hierfür stehen Unternehmen verschiedene Instandhaltungsstrategien zur Verfügung. Was...
Instandhaltung
Crimpen: Solide Verbindungen durch Quetschen und Pressen
Wie kommt der Steckverbinder ans Kabel? Damit beide Komponenten ihren Zweck erfüllen, müssen sie zuerst sicher aneinandergekoppelt werden. Während früher Lötverbindungen gebräuchlich waren, hat sich mittlerweile das Crim...
Instandhaltung
Anlageninspektion mit Wärmebildkameras
Wärmebildkameras sind ein effizientes Werkzeug für die Anlageninspektion und tragen maßgeblich zur Erhöhung der Arbeitssicherheit bei. Doch wo genau liegen die Einsatzbereiche von Wärmebildkameras und welche Vorteile bie...
Instandhaltung
Kabel abisolieren – Profi-Tipps für einfaches Absiolieren und Abmanteln
In der Elektrotechnik ist das Abisolieren und Abmanteln von Kabeln eine grundlegende Fertigkeit, die jeder Elektriker beherrschen muss. Doch für viele kann es zu einer Herausforderung werden. Hier sind einige Profi-Tipps...
Instandhaltung
Von Zangen bis zu Multimetern: Die wichtigsten Elektriker Werkzeuge im Überblick
Als Elektriker ist es unerlässlich, die richtigen Werkzeuge zur Hand zu haben. Doch welche sind wirklich notwendig und welche kann man sich sparen? In unserem Leitfaden für die Auswahl des passenden Elektriker Werkzeug z...
Instandhaltung
DIN 31051: Grundlagen der Instandhaltung
Um technische Anlagen hinsichtlich ihrer Effizienz, Betriebssicherheit und Langlebigkeit in Schuss zu halten, bedarf es sorgfältiger Instandhaltung. Die damit im Zusammenhang stehende Norm DIN 31051 bietet durch vier kla...
Instandhaltung
Inspektionstechniken in der Elektrotechnik
Inspektionstechniken in der Elektrotechnik sind unverzichtbar, um die Sicherheit und Funktionalität von elektrischen Anlagen zu gewährleisten. Doch welche Methoden gibt es und wie können sie effektiv eingesetzt werden? I...
Instandhaltung
Instandhaltung 4.0: Predictive Maintenance
Die industrielle Instandhaltung der vierten Welle am Prüfstand: Technische Ausfälle und verminderte Produktionsqualität durch Verschleiß von Maschinen und Material führen in der Industrie zu massiv steigenden Kosten. Der...
Instandhaltung
Schaltschrank: Sicherheit geht vor
Komplex im Aufbau und für den reibungslosen Ablauf in Industrie und Betrieb essenziell: der Schaltschrank. Um elektrische Komponenten, elektronische Geräte und vor allem Personen zu schützen, müssen bei der Inbetriebnahm...
Instandhaltung
Digitalisierung im Schaltschrank
Damit Unternehmen im Schaltschrankbau langfristig gewinnbringend wirtschaften können, müssen Digitalisierungsansätze konkret verfolgt werden. Das vielfältige digitale Optimierungs- und Anwendungspotenzial sollte sogar be...
Instandhaltung
Gezielte Effizienzsteigerung bei Schaltschränken
Effizienz wird beim Einsatz durchdachter Schaltschranklösungen vorausgesetzt. Reibungslose, optimierte Abläufe und fehlerfreie Automatismen sowie platzsparende Bau- und Herstellungsansätze sind dabei ausschlaggebende Fak...