Kabel abisolieren – Profi-Tipps für einfaches Absiolieren und Abmanteln
In der Elektrotechnik ist das Abisolieren und Abmanteln von Kabeln eine grundlegende Fertigkeit, die jeder Elektriker beherrschen muss. Doch für viele kann es zu einer Herausforderung werden. Hier sind einige Profi-Tipps, um das Abmanteln und Abisolieren von Kabeln einfacher zu machen und ein professionelles Ergebnis zu erzielen.
Was bedeutet Abisolieren?
Abisolieren bezieht sich auf den Prozess des Entfernens der Isolation von einem Draht oder Kabel, um das darunterliegende Metall freizulegen. Dies ist notwendig, um eine Verbindung herzustellen oder einen elektrischen Stromfluss zu ermöglichen.
Was ist der Unterschied zwischen Abisolieren und Abmanteln?
Abisolieren und Abmanteln sind zwei Begriffe, die oft im Zusammenhang mit Kabeln verwendet werden. Allerdings gibt es einen klaren Unterschied zwischen den beiden:
Beim Abisolieren wird die Isolationsschicht der einzelnen Leiter entfernt, um die darunterliegenden Drähte freizulegen. Dies geschieht meistens an den Enden des Kabels, um eine Verbindung herzustellen oder ein Gerät anzuschließen.
Beim Abmanteln hingegen wird die äußere Schicht des Kabels entfernt, um Zugang zu den darunterliegenden Schichten zu erhalten. Dies ist notwendig, wenn das Kabel repariert oder modifiziert werden muss.
Es ist wichtig, den Unterschied zwischen diesen beiden Vorgängen zu kennen, um das richtige Werkzeug und die richtige Technik zu verwenden und unnötige Schäden am Kabel zu vermeiden. Während das Abmanteln häufig bei mehradrigen Kabeln angewendet wird, ist das Abisolieren bei Einzelleitungen notwendig.
Kabel abisolieren einfach gemacht: das richtige Werkzeug
Um Kabel erfolgreich abisolieren und abmanteln zu können, bedarf es nicht nur einer gewissen Präzision und Erfahrung, sondern auch des richtigen Werkzeugs. Denn ohne geeignete Abisolierwerkzeuge kann es schnell zu Beschädigungen an den inneren Leitern kommen oder das Ergebnis ist ungleichmäßig und unsauber. Wird das falsche Werkzeug eingesetzt, kann es zu einer Abtrennung der Litzen führen. Dies wiederum reduziert den Querschnitt, wodurch Übergangswiderstände oder auch Kabelbrände entstehen können.
Doch welche Werkzeuge sind für das Abisolieren von Kabeln empfehlenswert? Die Auswahl ist groß und reicht von einfachen Handwerkzeugen wie Abisolierzangen bis hin zu automatischen Abisoliermaschinen.
Bei der Wahl des richtigen Werkzeugs ist vor allem die Anforderung an das Kabel selbst wichtig. Je nach Größe, Material und Isolation des Kabels benötigt man ein spezielles Werkzeug, um ein optimales Ergebnis zu erzielen. Zudem sollte man darauf achten, dass das Werkzeug eine gute Handhabung bietet und ergonomisch geformt ist, um auch bei längeren Arbeiten eine angenehme Haltung zu ermöglichen. Mit dem passenden Werkzeug steht einem erfolgreichen Abisolieren und Abmanteln von Kabeln nichts mehr im Wege.
Abisolierzangen

Abisolierzangen sind das klassische Werkzeug zum Abisolieren von Kabeln. Grundsätzlich wird zwischen mechanischen und automatischen Abisolierzangen unterschieden.
Bei mechanischen Zangen lässt sich immer nur ein Durchmesser manuell einstellen. Möchte man verschiedene Querschnitte hintereinander verarbeiten, muss der Durchmesser immer wieder angepasst werden. Bei automatischen Abisolierzangen lassen sich dagegen unterschiedliche Durchmesser und Querschnitte bearbeiten. Hier schneidet die Klinge der Zange erst passgenau in die Isolation ein und zieht sie anschließend ab. Dadurch ist auch eine Beschädigung der inneren Leiter nicht möglich und ein sicheres und schnelles Arbeiten wird ermöglicht.
Abisolierzangen eignen sich immer für einen spezifischen Querschnittsbereich. In der Regel liegt dieser zwischen 0,2 mm² und 15 mm². Die Auswahl der richtigen Abisolierzange hängt von der Kabelart ab. Für besonders feine Drähte oder Flachkabel sollte eine speziell dafür konzipierte Zange gewählt werden. Vorteilhaft ist außerdem eine Vollisolierung.
Abisoliermesser
Abisoliermesser erfordern größere Sorgfalt und körperlichen Einsatz. Zum einen ist das Verletzungsrisiko höher, zum anderen darf man nicht zu tief in die Isolierung einschneiden, damit die inneren Leiter nicht beschädigt werden. Eine integrierte Stellschraube sorgt hier für mehr Sicherheit. Die Stellschraube hilft beim Einstellen der richtigen Klingentiefe, sodass nicht zu tief geschnitten wird.
Abisoliermesser sind besonders für die Abisolierung von mehreren Kabeln oder besonders dicken Kabeln wie Erdkabel geeignet.
Kabelabmantler

Kabelentmantler eignen sich besonders für schwer zugängliche Stellen, zum Beispiel in einer Unterputzdose. Das Kabel wird hierfür in den Abmantler gelegt und geschlossen. Durch Drehen wird der Mantel rings um eingeschnitten und kann abgezogen werden.
Neben einem Kabelabmantler für Rundschnitt gibt es auch Abmantler für Rund- und Längsschnitt. Diese sind vor allem bei längeren Abmantelstrecken geeignet. Hier kann es sein, dass sich der Mantel nach einem Rundschnitt nur schwer oder gar nicht abziehen lässt. In Kombination mit einem Längsschnitt kann die Ummantelung schneller und ohne Kraftaufwand abgezogen werden.
Alle Kabelsorten fest im Griff mit KNIPEX
Die KNIPEX PreciStrip 16 ist eine universelle Abisolierzange, die sich nicht nur für feine, sondern auch für massive und flexible Kabel eignet. Durch die parabelförmigen Messer ist es möglich zuerst die Isolation von feindrähtigen, aber auch massiven Rundkabeln zu trennen und diese anschließend automatisch nach hinten abzuziehen.
Die PreciStrip deckt mit einem Kapazitätsbereich von 0,08 bis 16 mm² sowie einen weiten Bereich an Querschnitten ab. Dadurch wird sie zu einem universellen Abisolierwerkzeug.
Mithilfe einer Feinjustierungsfunktion isoliert die Zange in ihrem Kapazitätsbereich auch bei speziellen Isoliermaterialien wie zum Beispiel besonders weichen oder bei Arbeiten in starker Hitze oder Kälte automatisch ab. Dafür lässt sich der Einsatzbereich flexibel mit einem Verstellrad mit fühlbaren Rastpositionen anpassen.