Gezielte Effizienzsteigerung bei Schaltschränken
Effizienz wird beim Einsatz durchdachter Schaltschranklösungen vorausgesetzt. Reibungslose, optimierte Abläufe und fehlerfreie Automatismen sowie platzsparende Bau- und Herstellungsansätze sind dabei ausschlaggebende Faktoren. Durch intelligente Lösungen und ökonomische Raumnutzung lässt sich die Wirtschaftlichkeit von Schaltschränken maßgeblich erhöhen. Welche Schritte Sie setzen sollten und welche Methoden zur Effizienzsteigerung sind sinnvoll?
Schaltschrankbau: Ordnung muss sein
Geordnete Prozesse stellen den Schlüssel zu maximaler Effizienz dar – daher gilt es, Chaos im Schaltschrank erst gar nicht entstehen zu lassen. Gerade bei großen Schaltschrankanlagen würde es ohne Plan und System schnell unübersichtlich werden. Ausgeklügeltes Kabelmanagement und eine durchdachte Anordnung der diversen Komponenten erleichtern die Bedienung, und der Platzbedarf wird verringert. Bei Bürklin finden Sie eine Reihe von Produkten, die Ihnen dabei helfen, Struktur in die Kabelwelt Ihres Schaltschranks zu bringen.
Um vielfältige Kabel und Leitungen sicher und kontrolliert durch den Schaltschrank zu lenken, sind Kabeldurchführungsrahmen die idealen Hilfsmittel. Vom Hersteller HellermannTyton finden Sie bei Bürklin unter anderem Einsatztüllen zur gezielten und geschützten Führung von Kabeln. Ungenutzte Kabelöffnungen lassen sich mit Blindtüllen verlässlich abdichten. Zur übersichtlichen Anordnung, Verbindung und Verdrahtung innerhalb des Schaltschranks sind flexible Schaltschlitze die richtige Wahl. Im Bürklin Onlineshop finden Sie besonders hochwertige Modelle von LAPP.
Kabelmarkiersysteme (Beschriftungsschilder, Etiketten, Kabelmarkierer) zur adäquaten Beschriftung von Kabeln und Leitungen erleichtern bei der späteren Nutzung des Schaltschrankes das Finden der richtigen Leitungen, und diverse Erweiterungen können leichter vorgenommen werden. Auch die ordnungsgemäße Dokumentation und die Wartung profitieren von Markiersystemen.
Mittel zur Verbesserung der Effizienz
Leistungssteigerung durch Digitalisierung
Die Wertschöpfungsprozesse im Schaltanlagenbau müssen in ihrer Wirtschaftlichkeit verbessert werden. Während in anderen technischen Bereichen die Digitalisierung schon weit fortgeschritten ist, basiert die Schaltschranktechnologie noch zum Großteil auf manuellen Schritten. Aber: Das Potenzial ist groß und eine Veränderung unerlässlich.
Die Digitalisierung im Schaltschrankbau verspricht Kostensenkung, Präzisierung von Abläufen und weitgehende Fehlerreduktion. Der sogenannte digitale Zwilling ist dabei eine wichtige Stütze: Es handelt sich um das virtuelle Abbild eines materiellen bzw. immateriellen, existenten oder erst geplanten Prozesses, und die Anwendung dieser Methodik bietet reichlich Raum für Manipulation und Testverfahren aller Art. Das erleichtert die tatsächliche Verwirklichung enorm und hilft die Gesamtmontagezeit zu reduzieren – ganz im Sinne von Kosteneinsparung.
Modulare Schaltschranksysteme ermöglichen den, vom finalen Standort losgelösten, Aufbau des Innenlebens eines Schaltschrankes. In der Fertigungsstätte kann der Schaltschrank in Form eines Moduls weitgehend final und samt passendem Kabelmanagement vorbereitet werden. Nach der Anlieferung am Zielort muss er dann nur noch in die vorgesehene Nische eingebaut werden.
Energiemanagementsysteme
Intelligente Gebäude- und Anlagenautomatisierung bedingt naturgemäß eine Leistungssteigerung in der Schaltschranktechnologie. Smartes Messen und eine anschließende Analyse zielen auf die Optimierung des laufenden Gebäudebetriebes ab. Der Anspruch: die größten Verbraucher zu identifizieren und deren Blindleistung auf ein absolutes Minimum zu reduzieren. Um Energie mit einem besonders hohen Wirkungsgrad zu nutzen, kann auch auf zentral gesteuerte Systeme zur Verbrauchsregelung zurückgegriffen werden.
Komponentenauswahl
„Augen auf“ heißt es bei der Wahl der einzelnen Komponenten: Leistungsstarke Produkte tragen langfristig zur wirtschaftlichen Nutzung der Schaltschranktechnik insgesamt bei. Die höheren Anschaffungskosten für energieeffiziente Bauteile rentieren sich dank der wirksamen Energieeinsparung rasch.
Auch größenbezogen gibt es deutliche Unterschiede bei den verschiedenen Bauteilen. Schmale Schalter und Miniaturversionen von Netzteilen oder Relais nehmen im Schaltschrank weniger Platz ein. Werden diese Elemente dann auch noch sinnvoll angeordnet, lässt sich die Größe des gesamten Schrankes stark reduzieren.
Optimiertes Temperaturmanagement
Effiziente Schaltschranksysteme nutzen den vorhandenen Platz optimal aus. Sie sind besonders präzise gestaltet, wodurch sich eine hohe Dichte im Innenleben ergibt – nämlich unzählige, nahe aneinander gereihte Schaltschrankelemente. Aber: Sie alle geben Wärme ab – was aufgrund des kleinen Raumes, in dem sie sich befinden, zur Erhitzung der gesamten Einheit führt. Spezielle Kühlungs- und Lüftungssysteme bewahren den Schaltschrank samt seinen Bestandteilen vor einer Überhitzung. Durch das richtige Thermal-Management laufen die Prozesse außerdem höchst energieeffizient ab.
Energiesparende Beleuchtung
Im Sinne eines geringen Energieverbrauchs trotz starker Leuchtkraft kommt beim Schaltschrankbau LED-Beleuchtung zum Einsatz.
Effizienzsteigerung durch optimierte Wartung
Regelmäßige Wartung sorgt für gleichbleibend hohe Systemleistung, und plötzliche Ausfälle oder Produktionsstillstände lassen sich weitgehend verhindern. Läuft ein Prozess flüssig und ohne „Glitches“ ab, wird dafür langfristig auch deutlich weniger Energie benötigt.
Effizienzsteigerung im Schaltschrank mit Bürklin Elektronik
Sie haben sich Effizienzsteigerung in Ihren Schaltschrankanlagen zum Ziel gesetzt? Ordern Sie das nötige Material in Premium-Qualität – rasch und unkompliziert! Nahezu alle Komponenten für Ihr Schaltschrank-Projekt sind ständig bei uns lagernd, und die zeitnahe Zustellung Ihrer Wunschprodukte ist somit gewährleistet.
Im modernen Schaltschrankbau sind drei Themen vorrangig: Sicherheit, Effizienz und Digitalisierung. Der Blick auf das große Ganze samt Verhältnis der Leistungsfaktoren zueinander ist essenziell: Die Wirkungsbereiche innerhalb der Schaltschranktechnologie beeinflussen einander schließlich gegenseitig, weil sie in vielen Punkten ineinander übergreifen.
Um sich optimal zu informieren, empfehlen wir Ihnen, auch die beiden ergänzenden Artikel unserer Schaltschrank-Reihe zu lesen: „Schaltschrank: Sicherheit geht vor“ und „Digitalisierung im Schaltschrank“.