Von Zangen bis zu Multimetern: Die wichtigsten Elektriker Werkzeuge im Überblick
Als Elektriker ist es unerlässlich, die richtigen Werkzeuge zur Hand zu haben. Doch welche sind wirklich notwendig und welche kann man sich sparen? In unserem Leitfaden für die Auswahl des passenden Elektriker Werkzeug zeigen wir die wichtigsten Werkzeuge, die in keinem Werkzeugsatz von Elektrikern fehlen sollten. Von dem richtigen Schraubendreher bis hin zum Einsatz von Spezialwerkzeugen - wir geben wertvolle Tipps und Tricks für die Auswahl des richtigen Elektriker Werkzeuges.
Inhaltsverzeichnis
- Elektriker Werkzeug #1: Isolierter VDE Schraubendreher
- Elektriker Werkzeug #2: Isolierte VDE Zangen
- Elektriker Werkzeug #3: Isolierband
- Elektriker Werkzeug #4: Kabelschneider
- Elektriker Werkzeug #5: Sicherheitsmesser
- Elektriker Werkzeug #6: Abmantelungs- und Abisolierwerkzeuge
- Elektriker Werkzeug #7: Crimpwerkzeug
- Elektriker Werkzeug #8: Spannungsprüfer
- Elektriker Werkzeug #9: Multimeter
- Elektriker Werkzeug #10: Hammer, Wasserwaage und Gliedermaßstab: Weitere nützliche Helfer
- Werkzeugsätze für Elektriker bei Bürklin Elektronik
- VDE- oder 1000V-Isolierung - Die Wahl der richtigen Isolierung ist entscheidend für Sicherheit
- Die Vorteile von ergonomischem Werkzeug
Elektriker Werkzeug #1: Isolierter VDE Schraubendreher

Schraubendreher zählen zu den Klassikern untern den Werkzeugen und sind nach wie vor ein wichtiges Handwerkzeug für Elektriker. Denn sie benötigen oftmals Zugang zu Gehäusen, die mit Schraubverschlüssen gesichert sind.
Für Elektriker sind besonders isolierter VDE Schraubendreher relevant, da sie im Vergleich zu herkömmlichen Schraubendrehern Stromschläge verhindern. Solche Elektrikerschraubendreher verfügen über eine doppelte Sicherheitsisolierung und sind oftmals durch das VDE-Prüfzeichen zertifiziert oder weisen 1000V-Isolierung vor. Dies reduziert das Risiko von Stromschlägen durch elektrische Leiter, die den Schraubendreher berühren.
Um den Anforderungen verschiedener Schraubenarten gerecht zu werden, gibt es Schraubendreher in zahlreichen Größen und Formen. Die bekanntesten Spitzentypen sind dabei Schlitz, Kreuz, Philips (PH) und Pozidriv (PZ).
Deshalb sollte man beim Kauf eines Werkzeugkoffers unbedingt auf den enthaltenen isolierten VDE-Schraubendreher achten – damit man auf alle Eventualitäten vorbereitet ist!
Elektriker Werkzeug #2: Isolierte VDE Zangen

Auch isolierte Zangen verringern die Gefahr eines elektrischen Stromschlags verringern, indem sie den Kontakt mit leitfähigen Teilen verhindern. Je nach Aufgabe können unterschiedliche Arten von isolierten Zangen erforderlich sein. Es gibt verschiedene Größen und Formen sowie verschiedene Materialien, die für verschiedene Anwendungsfälle geeignet sind. Die meistverwendeten Zangen sind Flachrundzangen, Kombizangen, Crimpzangen, Seitenschneider und Kabelschneider.
Isolierte Zangen sind auch nützlich beim Umgang mit Leiterplatten oder anderen empfindlichen Oberflächen. Durch ihre isolierte Beschichtung schützen sie vor Beschädigung des Materials, weil das Eindringen von Metallpartikeln oder ähnlichem vermieden wird. Auch empfindliche Bauteile können mit isoliertem Werkzeug besonders schonend bearbeitet werden.
Elektriker Werkzeug #3: Isolierband

Isolierband ist eines der nützlichsten Werkzeuge für Elektriker, da es ihnen ermöglicht, Drähte, Kabel und andere leitende Komponenten sicher und effektiv zu isolieren.
Isolierband wird aus einem isolierenden Material wie bspw. Vinyl oder Gummi hergestellt und ist in verschiedenen Farben und Breiten erhältlich. Es kann verwendet werden, um Kabel zu bündeln, Verbindungen zu sichern oder eine beschädigte Isolierung abzudecken.
Elektriker Werkzeug #4: Kabelschneider

Kabelschneider sind wichtige kleine Helfer, um Kabel präzise und sicher zu trennen. Ohne einen Kabelschneider würde das Abschneiden von Kabeln zu einer mühsamen und zeitaufwendigen Aufgabe werden.
Aber nicht nur das Abschneiden von Kabeln wird durch den Einsatz eines Kabelschneiders erleichtert. Auch das Strippen von Kabeln wird durch diese praktischen Werkzeuge zum Kinderspiel. Dabei ist es besonders wichtig, dass der Kabelschneider über eine scharfe Klinge verfügt, um saubere Schnitte auch bei dickeren Kabeln garantieren zu können. Für die richtige Wahl des Kabelschneiders, sollte die Schnittleistung mit dem zu bearbeitenden Material abgeglichen werden.
Ein weiterer Vorteil des Kabelschneiders ist seine Handlichkeit. Durch die kompakte Größe passt er problemlos in jede Werkzeugtasche und kann somit immer griffbereit sein. Ergonomische Griffe sorgen für eine leichte Handhabung.
Elektriker Werkzeug #5: Sicherheitsmesser

Ein Sicherheitsmesser ist eine unerlässliche Ergänzung für jeden Elektriker.
Ein Sicherheitsmesser zeichnet sich durch eine spezielle Klinge aus, die nur unter Druck ausfährt und bei einigen Modellen sich direkt nach dem Schnitt wieder zurückzieht. Dadurch wird verhindert, dass die Klinge ausgefahren bleibt und somit eine Gefahr darstellt. Auch wenn das Messer aus Versehen fallen sollte oder man selbst darauf tritt, besteht durch die eingebaute Schutzvorrichtung keine Gefahr.
Sicherheitsmesser werden oft eingesetzt, um Plastik- und PVC-Kanäle zu schneiden oder Schrauben und andere feste Gegenstände zu entfernen. Sollte die Klinge einmal abgenutzt sein, können diese einfach gekürzt und dadurch wieder geschärft werden.
Elektriker Werkzeug #6: Abmantelungs- und Abisolierwerkzeuge

Als Elektriker ist man auf hochwertige und zuverlässige Werkzeuge angewiesen. Abmantelungs- und Abisolierwerkzeuge gehören dabei zu den wichtigsten Utensilien. Diese Werkzeuge dienen dazu, die Isolierung von Kabeln und Leitungen sauber und präzise zu entfernen, um an die darunterliegenden Drähte zu gelangen. Mit Abisolierwerkzeugen können Elektroinstallateure schnell und effizient arbeiten, ohne dabei die empfindlichen Kabel oder Drähte zu beschädigen.
Es gibt verschiedene Ausführungen von Abmantelungswerkzeugen, wie zum Beispiel Abisolierzangen, Abilosierpistolen, halbautomatische Abisolierzangen und viele mehr. Es lohnt sich, in hochwertige Werkzeuge zu investieren, da diese langlebiger sind und eine präzisere Arbeit ermöglichen. Auch bei häufigem Gebrauch zeigen qualitativ hochwertige Werkzeuge keine Ermüdungserscheinungen.
Elektriker Werkzeug #7: Crimpwerkzeug

Mit einem Crimpwerkzeug können elektrische Leitungen sicher und dauerhaft verbunden werden, indem die Enden der Drähte miteinander verpresst werden. Das Ergebnis ist eine zuverlässige Verbindung beispielsweise zwischen Kabeln und Steckern, die auch unter hoher Belastung und bei Vibrationen nicht locker wird.
Ein hochwertiges Crimpwerkzeug zeichnet sich durch eine präzise Verarbeitung aus. Es liegt gut in der Hand und ermöglicht ein einfaches und schnelles Arbeiten. Eine passende Auswahl an Aufsätzen für verschiedene Kabeldurchmesser rundet das Angebot ab.
Wer auf ein Crimpwerkzeug verzichtet, riskiert unsaubere Verbindungen oder sogar Kurzschlüsse. Im schlimmsten Fall kann dies zu Bränden führen.
Elektriker Werkzeug #8: Spannungsprüfer

Ein Spannungsprüfer ist ein unverzichtbares Werkzeug für jeden Elektriker. Er ist der Schlüssel zur sicheren Fehlerdiagnose und -behebung in elektrischen Systemen. Die Prüfung auf Spannungsfreiheit ist eine von fünf wichtigen Sicherheitsregeln für Elektriker.
Durch den Einsatz des zweipoligen Spannungsprüfers können Elektriker die Ursache von Störungen anhand der gemessenen Spannung identifizieren. Spannungsprüfer können auch bei alltäglichen Aufgaben im Handwerk helfen, wie beispielsweise bei der Installation neuer Geräte oder der Überprüfung bestehender Anlagen auf die richtige Funktion und Leistungsfähigkeit. Darüber hinaus können sie auch bei der Untersuchung von Transformatoren und anderen elektrischen Komponenten hilfreich sein – was besonders in Zeiten stetiger Innovation von großem Nutzen ist.
Elektriker Werkzeug #9: Multimeter

Multimeter sind vielseitige Messgeräte, die verschiedene elektrische Größen wie Spannung, Stromstärke und Widerstand messen und Fehler in elektrischen Schaltungen schnell finden.
Ein Multimeter erleichtert auch die Arbeit an komplexen Systemen und sorgt für eine sichere Arbeitsumgebung. Es kann dazu beitragen, mögliche Gefahren wie Stromschläge oder Kurzschlüsse zu minimieren. Ein weiterer Vorteil des Multimeters ist seine kompakte Bauweise. Das Gerät kann problemlos von Ort zu Ort transportiert werden und eignet sich für die Verwendung in Innen- und Außenbereichen.
Elektriker Werkzeug #10: Hammer, Wasserwaage und Gliedermaßstab: Weitere nützliche Helfer

Ein Hammer ist beim Einbau von elektrischen Komponenten unerlässlich. Durch das Einschlagen von Nägeln oder Schrauben können Leitungen sicher befestigt werden. Außerdem eignet sich ein Elektrikerhammer auch hervorragend, um alte Komponenten zu entfernen. Bei der Auswahl eines Hammers sollte auf die Schlagfestigkeit, eine feste Kopf-Stiel-Verbindung und das Material selbst geachtet werden.
Die Wasserwaage ist ein universelles Mess- und Justierwerkzeug für den Einsatz in der Elektrotechnik. Mit ihr können die waagerechte und senkrechte Ausrichtung von Schaltern, Steckdosen und anderen Komponenten überprüft werden. Dadurch können Installationen präzise ausgerichtet werden und es kann vermieden werden, dass Kabel im Weg liegen oder an anderen Teilen abgeknickt werden. Wichtig hierbei ist, dass die Wasserwaage möglichst leicht sein sollte.
Der Gliedermaßstab zählt ebenfalls zur Grundausstattung eines Elektrikers und ist nützlich für die Vermessung von Abständen zwischen mehreren Leitungsanschlüssen oder anderen Komponenten. Dieses Werkzeug kann auch verwendet werden, um die Länge der Kabel für Verbindungsstücke oder Schalter vorab zu bestimmen. Damit der Gliedermaßstab möglichst lange genutzt werden kann, sollte er aus Kunststoffe wie z.B. Fieberglas bestehen. Dadurch ist er auch vor Beschädigungen durch Feuchtigkeit oder Chemikalien geschützt.
Aufgrund ihrer Vielseitigkeit sollten Hammer, Wasserwaage und Gliedermaßstab in keinem Elektriker-Werkzeugkoffer fehlen. Sie ermöglichen es dem Benutzenden nicht nur, seine Aufgaben effizient auszuführen, sondern auch präzise Ergebnisse zu liefern.
Werkzeugsätze für Elektriker bei Bürklin Elektronik

Als Elektriker wissen Sie, wie wichtig es ist, das richtige Werkzeug zur Hand zu haben. Deshalb bieten wir bei Bürklin Elektronik eine große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen und Wekrzeugsätze speziell für Elektriker an.
Unsere Werkzeuge sind von führenden Herstellern wie Knipex, Bernstein, Wiha, Wera oder Fluke und wurden sorgfältig ausgewählt, um Ihnen die bestmögliche Leistung und Qualität zu bieten. Egal ob Sie ein erfahrener Profi oder ein Einsteiger in der Branche sind – mit unseren Werkzeugsätzen sind Sie immer bestens ausgestattet! Schauen Sie sich jetzt unser Angebot an und finden Sie den perfekten Werkzeugsatz für Ihre Bedürfnisse.
VDE- oder 1000V-Isolierung – Die Wahl der richtigen Isolierung ist entscheidend für Sicherheit
Der Schutz vor Stromunfällen ist eine der wichtigsten Aufgaben bei der Installation elektrischer Systeme sowie beim Arbeiten an elektrischen Geräten und elektrischen Anlagen. Daher ist es wichtig, dass Sie bei der Auswahl von Werkzeugen auf die richtige Isolierung zu achten.
VDE-Prüfsiegel: Garant für sicheres Elektriker-Werkzeug
Um sicherzustellen, dass ein Werkzeug in Sachen Spannungsschutz zu 100% sicher ist, gibt es das VDE Prüfsiegel. Dieses wird vom Verband der Elektrotechnik (VDE) vergeben und ist international anerkannt.
Um das VDE-Prüfsiegel zu erhalten, müssen Werkzeuge einem aufwändigen Verfahren unter strengen Bedingungen durch das Prüf- und Zertifizierungsinstitut des VDE unterzogen werden. Bei isolierten Elektrikerwerkzeugen erfolgt sogar ein strenges Sicherheitsverfahren nach IEC.
Wer sich für Werkzeuge mit dem VDE-Prüfsiegel entscheidet, kann sicher sein, dass diese höchsten Qualitäts- und Sicherheitsstandards entsprechen. Das VDE-Prüfsiegel ist somit ein Garant für die sichere Anwendung von Elektriker-Werkzeugen und eine wichtige Orientierungshilfe bei der Auswahl des richtigen Werkzeugsatzes.
1000V-Isolierung
1000V-Isolierung schützt insbesondere vor hohen Spannungsspitzen und arbeitet daher effizienter als andere Isolationsmaterialien. Werkzeug mit einer 1000V-Isolierung besteht aus speziell isoliertem Material, das in der Lage ist, 1000 Volt elektrischer Spannung zu widerstehen. Hierbei sollte darauf geachtet werden, dass alle Teile des Werkzeugs – einschließlich der Griffe – den gleichen Standards entsprechen. Zudem sollte überprüft werden, ob das Werkzeug ordnungsgemäß markiert und gekennzeichnet ist, um seine Zulassung als effektives Isolationsmaterial zu gewährleisten.
Entscheiden Sie sich für VDE oder 1000V-Isolierung? Am besten prüfen Sie zuerst die spezifischen Anforderungen der Anwendung und der elektrischen Systeme und vergleichen Sie diese mit den jeweiligen Normen. Nur so stellen Sie sicher, dass Ihre Installation optimal abgesichert ist und alle geltenden Standards erfüllt werden.
Die Vorteile von ergonomischem Werkzeug
Ergonomische Werkzeuge sorgen nicht nur für mehr Komfort während der Tätigkeit, sondern oftmals auch für mehr Effizienz. Speziell ergonomisch entwickelte Werkzeuge helfen dabei, die Kraft von der Hand auf das Werkstück schneller zu übertragen und reduzieren die Beanspruchung von Sehnen und Gelenken während der Nutzung.
Neben einem ergonomisch geformten Griff, können auch E-Schraubendreher die Arbeit vereinfachen. Dieser übernimmt den Schraubprozess vollständig und vermeidet ein kontinuierliches Drehen des Handgelenks. Der Hersteller Wiha hat sich auf ergonomische Werkzeuge spezialisiert und weist als einziger Hersteller eine Zertifizierung auf. Weitere Informationen haben wir im Magazinbeitrag Gesundheit am Arbeitsplatz für Sie zusammengefasst.