Schaltschrank: Sicherheit geht vor
Komplex im Aufbau und für den reibungslosen Ablauf in Industrie und Betrieb essenziell: der Schaltschrank. Um elektrische Komponenten, elektronische Geräte und vor allem Personen zu schützen, müssen bei der Inbetriebnahme und Instandhaltung gewisse Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden. Welche Sicherheitsnormen gelten beim Bau bzw. Einbau eines Schaltschranks? Und: Was ist bei der Wartung von Schaltschränken zu beachten?
Sicherheitsnormen im Schaltschrankbau
Schaltschränke müssen eine Vielzahl von gesetzlichen Ansprüchen erfüllen, um zugelassen zu werden. Die geltenden Normen müssen beim Bau bzw. beim Installieren von Schaltschränken selbstverständlich ausnahmslos eingehalten werden. Für Schaltschrankplaner und -hersteller sind vor allem zwei Normen verbindlich: die Sicherungsnorm IEC 60204-1 für die elektrische Ausrüstung von Maschinen und die IEC 61439 für Niederspannungs-Schaltgeräte-Kombinationen.
In Deutschland müssen Schaltschränke unter anderem mit einer EMV-Schirmung versehen sein, um diversen Störfaktoren entgegenzuwirken. Zudem sind Erdung und Blitzschutz sicherzustellen. Und schließlich muss der Schaltschrank auch gegen Manipulation und Überspannung gesichert sein.
Darüber hinaus kommen beim Bau bzw. beim Einbau eines Schaltschrankes lediglich spezielle Komponenten zum Einsatz, die im Sinne von Robustheit und Widerstandsfähigkeit für die spezifischen Bedingungen angefertigt worden sind.
Komponenten im Schaltschrank
Alle Produkte, die in Schaltschränken verbaut werden, wurden vom jeweiligen Hersteller für ganz bestimmte Umgebungsbedingungen konzipiert. Beispielsweise müssen die einzelnen Komponenten an die Umgebungstemperatur angepasst sein. Aber auch die Wärmeabgabe der einzelnen Komponenten muss beim Einbau berücksichtigt werden. Zudem gilt es, die einzelnen Komponenten zuverlässig vor äußeren Einflüssen zu schützen.
Die Produkte sollten dabei optimal aufeinander abgestimmt werden, um die durchgängige Stromversorgung des Betriebes sicherzustellen. Spezielle Industrie-Relais für die Trennung von Niederspannungs- und Laststromkreisen schützen zusätzlich vor Überspannung, Lichtbögen und in weiterer Folge auch vor Betriebsunfällen mit Personenschaden.
Kabelmanagement & Verkabelung im Schaltschrank
Lose Kabel sind in Schaltschränken ein absolutes No-Go. Ein ordentliches und sicheres Kabelmanagement vereinfacht nicht nur allfällige (Wartungs-)Arbeiten. Auch der Beschädigung von Kabeln und Leitungen wird so zuverlässig vorgebeugt. Drahthalteklammern helfen dabei Kabel und Leitungen zu ordnen und bequem zu handhaben. Spezielle Befestigungsblöcke führen Schaltschrankkabel in geordnete Bahnen – und zwar dank eigener Verdrahtungskanäle. Sicherzustellen ist in diesem Zusammenhang, dass Kabel und Leitungen nicht an scharfen Kanten Schaden nehmen.
Qualität bedeutet immer auch ein Mehr an Sicherheit. Beim Kauf der Kabel, Leitungen und Stromanschlüsse sollte – wie bei allen Schaltschrank-Komponenten – auf Qualität und Robustheit geachtet werden. Flammenwidrige und ölbeständige Schaltlitzen oder auch berührungssichere Schaltschrank-Steckdosen sind für die speziellen Umstände gefertigt und garantieren dadurch mehr Sicherheit.

Thermalmanagement im Schaltschrank
Bei der Überhitzung im Schaltschrank droht nicht nur eine Abschaltung des Systems. Gegebenenfalls kann es auch zu Platinen- oder Geräteschäden kommen. Ein zuverlässiges Thermalmanagement ist deshalb – gerade in der Industrie – unabdingbar. Dazu zählen Schaltschrankheizungen und Thermostate, aber auch spezielle Axial- und Radiallüfter. Letztere verfügen über einen hohen Wirkungsgrad, arbeiten effizient und regeln zuverlässig die Umgebungstemperatur.
Beleuchtung im Schaltschrank
Bei der Schaltschrankbeleuchtung sollte unbedingt in Produkte investiert werden, die den Schaltschrank ganzheitlich ausleuchten. Empfehlenswert in diesem Zusammenhang: Modelle mit hochwertiger Optik und Prismatik. Diese leuchten auch das untere Drittel des Schrankes aus. Die Qualitätsprodukte sind dank Magnettechnik auf Wunsch werkzeuglos zu installieren.
Neben der eigentlichen Schaltschrankbeleuchtung sollte in Hinblick auf die Sicherheit in gute Signalleuchten investiert werden.
Signalleuchten: Sicherheitsstatus auf einen Blick
Nicht ohne Grund sind Signalleuchten in der Industrie, aber auch in Sicherheitsumgebungen gesetzlich vorgeschrieben. Der Vorteil: Durch die akustischen und optischen Signale können sich Arbeitende rasch einen Eindruck über die aktuelle Situation bzw. den aktuellen Zustand von Anlagen verschaffen. In diesem Sinne sorgt spezielle Signaltechnik für Schaltschränke mit optischen, aber auch akustischen Signalgeräten für mehr Sicherheit. In Betrieben und der Industrie gelten Signalleuchten somit als sicherheitsrelevante Produkte.
Im Onlineshop von Bürklin Elektronik finden Sie LED-Leuchten, Summer, Sirenen und Warnlichter, aber auch kompakte Signalsäulen diverser Top-Hersteller.
Emergency-Stop-Buttons für den Notfall
Verpflichtend in jeder Industrie-Anlage: der Emergency-Stop-Button. Der Not-Aus-Schalter ist zwar nicht direkt an den Schaltanlagen angebracht. Bei Problemen oder Fehlermeldungen im Bereich des Schaltschrankes ist es allerdings unabdingbar, mit dem Not-Aus-Schalter die Produktion stoppen zu können, bis das Problem am Schaltschrank behoben ist.
Die Ansprüche an Produkte dieser Kategorie sind überschaubar, dafür umso wichtiger:
- gute Sichtbarkeit
- einfache Bedienung
- hohe Funktionalität
Wartung, Prüfung & Instandhaltung von Schaltschränken
Um die fortwährende Sicherheit von Schaltschränken zu gewährleisten, sind regelmäßige Prüfungen und Wartungen durchzuführen. Unregelmäßige Wartungsintervalle können schwerwiegende und zudem teure Folgen haben: Neben der Gefahr der Überhitzung sind auch Elektrizitätsfehler möglich. Folgeschäden wie ein Brand, der Ausfall ganzer Anlagen oder auch Arbeitsunfälle mit Personenschaden gilt es dementsprechend zu vermeiden.
Grundsätzlich sind die Instandhaltung bzw. die Wartung von Schaltschränken gesetzlich vorgeschrieben. Diverse Messtechnik für den Schaltschrank und Messzubehör für sicheres und präzises Messen, Testen und Prüfen von Spannungen sind zudem wesentliche Bestandteile des Instandhaltungsprozesses. Bei Stromzangen, Multimetern und Co. sollte dabei unbedingt in qualitativ hochwertige Produkte investiert werden.
Bürklin Elektronik vertraut in diesem Bereich auf die Qualitätsprodukte von Top-Herstellern wie C&K, Finder, Knipex, Lapp, Panduit, Phoenix Contact, WAGO, Werma und Wiha.
Produktneuheiten zur Überprüfung von Spannungsfreiheit, wie die Baureihe VeriSafe von Panduit, zeigen, dass auf Herstellerseite umfassendes Know-how und viele Ressourcen für die Entwicklung innovativer Modelle eingesetzt werden.
Das Ziel: Gewährleistung von noch mehr Sicherheit und Risikoreduzierung. Praktisch in diesem Zusammenhang: Die Einhaltung von gesetzlichen Vorschriften wird durch derlei Produkte vereinfacht.
Sicherheit dank qualitativ hochwertigem Werkzeug und Zubehör
Sicherheit geht bei der Arbeit am Schaltschrank vor. Spezielle VDE-Schraubendreher und Zangen, Schaltschrankschlüssel und Steckdosen sind extra für das Hantieren im Schaltschrank gefertigt. Auch hier gilt es bei der Auswahl des Werkzeuges auf die Qualität zu achten, und je nach Tätigkeit ist auf spezielle Schutzkleidung wie etwa Handschuhe zu achten.
Bürklin Elektronik verfügt über ein breites Produktportfolio im Bereich Werkzeuge und Steckdosenleisten – jetzt die Top-Produkte unserer Herstellerpartnerfirmen entdecken!
Sie haben Fragen zu unseren Schaltschrankprodukten oder spezielle Produktwünsche? Dann nehmen Sie mit uns Kontakt auf! Unsere Experten bei Bürklin Elektronik stehen Ihnen gerne mit Rat und Tat zur Seite.