Das kleine Extra mit großer Wirkung: Der Nutzen von Batteriesicherungen
Sicherungseinsätze sind oft das kleine Extra in der Batterietechnologie, das jedoch eine große Wirkung haben kann. Sie sorgen für Schutz und Sicherheit bei der Verwendung von Batterien und können im schlimmsten Fall sogar Brände verhindern. Erfahren Sie in diesem Blogbeitrag mehr über den Nutzen von Batteriesicherungen.
Die Batterietechnologie hat in den letzten Jahren enorme Fortschritte gemacht und ist zu einem wichtigen Bestandteil unseres täglichen Lebens geworden. Ob im Smartphone, Laptop oder Elektroauto – ohne Batterien läuft heute kaum noch etwas. Die eingesetzten Batterien reichen dabei von der Knopfzelle bis hin zu großen Speichersystemen mit einer hohen Energiedichte. Jedoch birgt die Nutzung von Batterien auch Risiken, insbesondere wenn sie überladen werden oder Kurzschlüsse auftreten. Um diese Risiken zu minimieren, sind Batteriesicherungen unverzichtbar geworden. Sie schützen nicht nur die Batterie selbst, sondern auch das Gerät, in dem sie eingesetzt wird, vor Schäden durch Überhitzung oder Explosionen. Der Hersteller ESKA hat sich mit dieser Thematik intensiv auseinandergesetzt und bietet speziell für diese Anforderungen entworfene Batteriesicherungen an. Diese erfüllen die in 2021 neu veröffentlichte Norm IEC 60269-7, welche die Charakteristik und Eigenschaften an die Sicherungen definiert.
Was sind die Vorteile von Batteriesicherungen?
Die Verwendung einer Batteriesicherung bietet zahlreiche Vorteile. Einer der wichtigsten Vorteile ist die Verbesserung der Sicherheit. Durch den Einsatz von Sicherungen können Überhitzungen und Kurzschlüsse vermieden werden, die zu Bränden oder Explosionen führen können. Darüber hinaus kann der Einsatz einer Sicherung auch die Lebensdauer von Batterien verlängern, indem sie vor Überlastung und Tiefentladung schützt. Eine weitere wichtige Funktion besteht darin, dass sie dazu beitragen können, die Leistung der Batterie zu verbessern, indem sie den Stromfluss kontrollieren und den richtigen Ladestrom sicherstellen. Dies kann dazu beitragen, dass die Batterie schneller aufgeladen wird und eine höhere Kapazität hat.
Insgesamt tragen Sicherungen dazu bei, die Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit von Batterien zu verbessern und gleichzeitig das Risiko von Unfällen oder Schäden zu minimieren. Angesichts der wachsenden Bedeutung von Batterien in vielen Anwendungen ist es entscheidend, dass Hersteller und Entwickler sicherstellen, dass ihre Produkte mit hochwertigen Sicherungseinrichtungen ausgestattet sind.
Batteriesicherungen für jede Applikation von ESKA
Es ist eine große Herausforderung, die Anforderungen an Sicherungen zu erfüllen, wenn es um die Leistungsdichte und die Brandgefahr von Batterien geht. Doch ESKA Produkte erfüllen die Norm IEC 60269-7 und sind somit ideal geeignet, um diesen Herausforderungen gerecht zu werden.
Je nach Anwendungsbereich gibt es verschiedene Bauformen von ESKA-Sicherungen. Für Nennströme von wenigen Ampere bieten sich 10×38 mm Sicherungen an, während für große Batterien mit hohen Strömen und Energiedichten NH3L-Sicherungen mit mehreren hundert Ampere erhältlich sind. Die Nennspannung der ESKA-Sicherungen bewegt sich zwischen 550 V DC und 1.500 V DC. Um auch gegen hohe Kurzschlussströme zu schützen, weisen die ESKA-Sicherungen ein Bemessungsausschaltvermögen von mindestens 30kA bis hin zu 100 kA auf. So ist ein zuverlässiger Schutz gegen Überströme und Kurzschlüsse gewährleistet.
Welche neuen Entwicklungen gibt es im Bereich der Batteriesicherungen?
Eine wichtige Entwicklung ist die Verwendung von sogenannten „intelligenten“ Sicherungen. Diese Sicherungen können nicht nur Überstrom und Kurzschlüsse erkennen, sondern auch den Zustand der Batterie überwachen und bei Bedarf abschalten. Dadurch wird die Sicherheit erhöht und eine längere Lebensdauer der Batterie ermöglicht. Eine weitere Entwicklung sind Sicherungen mit hoher Schaltleistung, die auch bei hohen Strömen schnell und zuverlässig reagieren. Dies ist besonders wichtig für Anwendungen mit hoher Leistung, wie zum Beispiel Elektrofahrzeuge oder Energiespeicher für erneuerbare Energien. Auch die Verwendung von leistungsstarken Halbleitern in Kombination mit einer Sicherung ermöglicht eine höhere Effizienz und Leistungsfähigkeit von Batterien.
Der Nutzen von Sicherungseinsätzen in der Batterietechnologie
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Sicherungseinsätze in der Batterietechnologie ein kleines Extra mit großer Wirkung darstellen. Sie schützen nicht nur die Batterie vor Überlastung und Kurzschlüssen, sondern können auch die Leistung der Batterie verbessern. Durch den Einsatz einer hochwertigen Batteriesicherung wird die Effizienz der Batterie erhöht und somit auch die Lebensdauer verlängert. Zudem ermöglichen Sicherungen eine höhere Kapazität und eine schnellere Ladezeit. Neue Entwicklungen im Bereich der Sicherungstechnologie wie beispielsweise der Einsatz von intelligenten Sicherungen eröffnen noch weitere Möglichkeiten zur Verbesserung der Leistung und Sicherheit von Batterien.