Die Zukunft der Robotik: Sicherheit mit den richtigen Komponenten von IDEC
Der Einsatz von Industrierobotern entwickelt sich stetig weiter – egal ob in isolierten Roboterfertigungssystemen oder in der kollaborativen Roboterfertigung. Dabei wachsen die Anforderungen an die Sicherheit immer weiter. Mit welchen Technologien kann die Sicherheit in Umgebungen, in denen Menschen und Maschinen miteinander interagieren, garantiert werden? Wir werfen einen Blick auf Sicherheitstechnologien für den Einsatz von Industrierobotern.
Technologien für Sicherheit und Schutz
Das Szenario der Zukunft: eine optimale Umgebung für Mensch und Maschine schaffen. Bereits ein kleiner Fehler kann einen Arbeitenden schwerer Verletzungsgefahr aussetzen und Zwischenfälle mit Robotern treiben die Kosten in die Höhe. Mit Sicherheitserkennungssystemen können diverse Risiken isoliert und minimiert werden. Um auch die Sicherheitsvorschriften der jeweiligen Region einhalten zu können wird eine Risikobewertung und eine Implementierung von Protokollen und Komponenten, die die entsprechenden Sicherheitsanforderungen erfüllen, notwendig.
Der weltweite Branchenführer für Robotersicherheit IDEC hat sich mit dem Konzept „Sicherheit 2.0“ für die nahtlose und barrierefreie Interaktion von Mensch und Maschine verschrieben. Mit einer Vielzahl an Produkten wie Sicherheits-Laserscanner, Verriegelungsschalter oder zwangsgeführte Relais soll die Sicherheit von Robotersystemen gewährleistet werden.
Sicherheitskomponenten und Produkte für Mensch und Maschine

IDECs Ansatz Mensch und Maschinen voneinander zu trennen umfasst eine Reihe von verschiedenen Sicherheitskomponenten und -vorrichtungen.
- Zum Schutz der Mitarbeiter können beispielsweise Verriegelungsschalter und Sensoren eingesetzt werden. Wenn diese Not-Aus-Schalter getätigt werden, schalten sich die Maschinen sofort ab.
- In der Zusammenarbeit mit Robotern können Sensoren automatische die Nähe des Menschen ermittelt und reduzieren oder stoppen die Maschinen, sollte der Sicherheitsabstand nicht eingehalten werden.
Die geprüften Schalter, Sensoren und Steuerungen von IDEC tragen dazu bei die Produktivität beizubehalten, indem sie die Zahl der Unfälle verringern und Fertigungsprozesse optimieren.
Zustimmtaster von IDEC
Der 3-stufige Zustimmtaster von IDEC eignen sich ideal für die Systemumstellung und Wartung von Robotern, in Programmierhandgeräten für Roboter und Cobots, in Fernsteuerungen für CNC-Maschinen und Brückenkränen sowie in Bellybox Fernsteuerungen für Spezialfahrzeugen. Die Zustimmtaster senden bei Betätigung ein ultraschnelles Stoppsignal, um Bediener zuverlässig zu schützen. Für Situationen, in denen jede Sekunde zählt.
Not-Aus-Schalter der dritten Generation
Die Not-Aus-Schalter der X-Serie von IDEC unterscheiden sich zu herkömmlichen Not-Aus-Schaltern. Sie verfügen über eine exklusive „Safe Break Action“, mit der die Maschine ausgeschaltet wird, wenn ein Defekt im Not-Aus-Schalter auftritt.
LED-Signalsäulen mit edlem Design

Signalsäulen sind unerlässliche Komponenten für die Sicherheit. Die Signalsäule LD6A von IDEC überzeugt mit einem einzigartigen ovalen Design anstatt des traditionellen zylindrischen Designs. Durch die einfach zu stapelnden LED-Modulen kann die Säule individuell konfiguriert und im Nachgang schnell geändert werden – durch das Tauschen oder Hinzufügen von anderen Farben.
Die Signalsäulen nutzen die LED-Technologie, um eine besonders helle Lösung zur Überwachung von Arbeitsstationen oder Signalisierung des jeweiligen Prozessstatus bereitzustellen. Der Kontrast zwischen beleuchteten und nicht beleuchteten Bereichen sorgt für besondere Schärfe und eine erhöhte Sichtbarkeit des Prozesszustands.
Innovative Sicherheitskonzepte für die Zukunft der Mensch-Maschine-Kollaboration mit IDEC Komponenten
In der dynamischen Entwicklung der Robotik, in der Mensch und Maschine Seite an Seite agieren, rückt die Sicherheit zunehmend in den Fokus. IDEC, als führender Anbieter im Bereich Robotersicherheit, definiert mit dem Ansatz „Sicherheit 2.0“ Standards für die reibungslose Zusammenarbeit von Mensch und Maschine.
Mit einer breiten Palette an Sicherheitskomponenten, von intelligenten Verriegelungsschaltern bis hin zu hochmodernen LED-Signalsäulen, leistet IDEC nicht nur einen Beitrag zur Unfallprävention und Prozessoptimierung, sondern gestaltet auch eine Arbeitsumgebung, in der Mensch und Maschine effizient und sicher miteinander agieren können. IDEC ebnet somit den Weg für eine vielversprechende Zukunft der Robotik, in der Sicherheit und Innovation Hand in Hand gehen.