Sensor- und Elektrobauteile für den globalen Markt

Kompromisslose Qualität seit über 70 Jahren:
Marlan und Rosemary Bourns gründeten 1947 das Unternehmen Bourns Inc. in Altadena, im US-Bundesstaat Kalifornien. Mit der Einführung der Trimpot®-Linie 1952 – dem weltweit ersten patentierten Potentiometer – setzte das Unternehmen ein Benchmark für Qualität, Wertbeständigkeit und Innovation.
Die Verbindung von traditionellen Werten, Erfahrung und dem Anspruch, innovative Lösungsansätze zu entwickeln, setzte den Grundstein für nachhaltige Qualität.
Von Riverside (Kalifornien) in die ganze Welt:
Bourns produziert und vertreibt technische Komponenten im Bereich Sensor- und Elektro-Technologie. Von Widerständen und Widerstandsnetzwerken über Induktivitäten, Potentiometer & Trimmer bis zu Überspannungsschutz-Technologien und Sensoren: Die rund 5.300 Mitarbeiter weltweit stellen elektronische Bauteile für zahlreiche Marktsegmente her.
Die Sensor- und Elektrobauelemente von Bourns werden in unterschiedlichsten Anwendungsbereichen eingesetzt – etwa in der Automotive-Industrie, im Rahmen der Verbauung in Smartphones, in Telekommunikationsanlagen und Computern bis hin zu medizinischen Apparaturen.
Die Komplexität elektronischer Bauelemente wird aufgrund integrierter aktiver und passiver Funktionen in Zukunft weiter steigen. In diesem Sinne braucht es leistungsstarke Systemlösungen.
Top-Kategorien von Bourns
Bourns stellt eine umfangreiche Auswahl an verschiedensten Produktkategorien für die moderne Industrie bereit. Das Angebot reicht von Trimmpotentiometern (= Trimmer) bis hin zu ESD-Unterdrückern für Ethernet-Systeme. Entdecken Sie die Top-Produktkategorien von Bourns bei Bürklin!
Trimmpotentiometer
Benchmark bei Trimmpotentiometern: Bourns Isetzt seit 1952 Maßstäbe im Segment der passiven Bauelemente für die Industrie. Vorreiter ist die patentierte Produktlinie Trimpot®. Der speziell entwickelte Widerstandsregler ermöglicht feinste Justierungen in diversen elektrischen Schaltkreisen.
Bourns produziert Trimmpotentiometer mit einer Baugröße von zwei Millimetern. Die Produkte sind widerstandsfähig gegen äußere Umwelteinflüsse wie Hitze oder Kälte. Erhältlich sind die Trimmerwiderstände in verschiedenen Modellvarianten.

Induktivitäten
Das US-amerikanische Unternehmen bietet Induktivitäten mit fixierten oder einstellbaren Induktivitätswerten zur Verfügung an.
Anwendung finden die Spulen, Einphasentransformatoren und Baluns von Bourns in den Bereichen Signalübertragung und -verarbeitung und frequenzbestimmte Kreisläufe, sowie für Drosseln und Transformatoren in der Energieversorgung elektrischer Geräte.

Top-Produkte von Bourns
Leitplastik-Potentiometer
Das Leitplastik-Potentiometer (= Poti) besteht aus einem nicht leitenden Träger, einem Widerstandsmaterial und einem beweglichen Gleitkontakt. Vorteile sind eine lange Produktlebensdauer, gesteigerte Temperaturstabilität und eine verbesserte Linearität.

SMD-Cermet Trimmpotentiometer
SMD-Cermet Trimmpotentiometer werden bei Präzisionsarbeiten eingesetzt, um aufkommende Betriebsabweichungen zu minimieren. Das Bauteil ist vor der Installation mit einem Werkzeug (z. B. Schraubenzieher) zu justieren und wird anschließend auf die Leiterplatte gelötet. Es ist besonders widerstandsfähig gegen äußere und innere Temperatureinflüsse.

TVS-Dioden
TVS-Dioden dienen dem Schutz kleinster installierter Bauelemente: z. B. Digital- und Hybrid-Schaltungen oder Mikroprozessoren und Datenleitungen. Vorteile sind das schnelle Ansprechen (innerhalb weniger Nano-Sekunden) auf Störströme und die sichere Ableitung der Energie. Zudem wird die Beibehaltung einer konstanten Klemmspannung gewährleistet.

Alle Kategorien von Bourns Electronics GmbH