Mehr als 180 Jahre Erfahrung und Innovation
In den Anfängen des 19. Jahrhunderts investierten die Gebrüder Schneider in die Creusot Gießerei und wurden dadurch ein wichtiges Unternehmen in der Stahlindustrie und im Maschinenbau. Kurz darauf wurde Schneider & Cie im aufstrebenden Strommarkt aktiv.
Im Jahr 1975 erwarb das Unternehmen Anteile des Elektrounternehmens Merlin Gerin und konzentrierte sich zunehmend auf die Herstellung von Produkten für die Stromverteilung. In den 1980er- und 1990er-Jahren schließlich verabschiedete sich das Unternehmen ganz von der Rüstungsindustrie und spezialisierte sich auf die Elektrobranche.
In den vergangenen fast zwei Jahrhunderten hat das Unternehmen Know-how in den Segmenten Installations- und Gebäudetechnik, Gebäudeautomation und Sicherheit aufgebaut. Darüber hinaus hat sich das Unternehmen zunehmend auf Bewegungssteuerungen spezialisiert und baute sein Angebot in den Bereichen Software, kritische Stromversorgung und Smart Grids aus.
Ob Lösungen für Zuhause, Büro, Industrie oder Infrastruktur: Schneider Electric steht für jahrhundertelange Erfahrung, Innovation & Qualität und hat sich insbesondere im Bereich Nachhaltigkeit klar positioniert.
Im Rahmen seines Green Premium-Labels verpflichtet sich das Unternehmen zu einem transparenten Umgang mit allen Informationen rund um die Herstellung seiner Produkte. Damit will das Unternehmen nicht nur selbst mit gutem Beispiel vorangehen, sondern auch den Kunden von Schneider Electric helfen, ihre eigenen Nachhaltigkeitsziele zu erreichen.
Produktempfehlungen

Höchste Zuverlässigkeit, Flexibilität und digitale Funktionen
TeSys Motorsteuerungen
Top-Produktkategorien: Relais & Schütze, Schalter & Taster, Sicherungen & Schutzschalter
Innovative und qualitativ hochwertige Produkte herzustellen – das hat für Schneider Electric oberste Priorität. Das Unternehmen entwickelt seine Modelle ständig weiter und achtet dabei auf höchste Qualität. Langlebigkeit und Robustheit zeichnen die Produkte von Schneider Electric besonders aus.
Relais & Schütze von Schneider Electric - Die zuverlässige Lösung für Ihre elektronischen Schaltungen
Relais und Schütze sind unverzichtbare Komponenten in der Elektrotechnik. Die Relais und Schütze von Schneider Electric sind bekannt für ihre hohe Qualität und Zuverlässigkeit - egal ob im industriellen oder privaten Bereich. Sie sind mit einem Überlastschutz ausgestattet, der bei Überlastung den Stromkreis automatisch abschaltet und so Schäden an den Geräten verhindert.
Darüber hinaus zeichnen sich die Produkte durch eine einfache Handhabung und Installation aus. Sie lassen sich leicht montieren und schnell in Betrieb nehmen. Darüber hinaus bieten sie eine hohe Lebensdauer und sind somit eine langfristige Investition.

Schalter & Taster von Schneider Electric – Die perfekte Wahl für Elektronikliebhaber
Mit einem breiten Sortiment an Schaltern und Tastern bietet Schneider Electric eine hervorragende Lösung für alle, die auf der Suche nach hochwertigen Komponenten für ihre Elektronikprojekte sind. Die Schalter und Taster wurden speziell für verschiedene Anwendungen entwickelt und überzeugen durch ihre einfache Installation. Sie sind leicht zu montieren und zu verdrahten.
Die Produkte sind robust und zuverlässig und halten auch intensiver Nutzung und hohen Belastungen stand. So können Sie sicher sein, dass Ihre Elektroinstallationen auch langfristig einwandfrei funktionieren und keine Ausfälle oder Störungen auftreten.

Sicherheit geht vor: Sicherungen & Schutzschalter von Schneider Electric
Ob in der Industrie, im Handwerk oder im privaten Bereich – Sicherungen & Leitungsschutzschalter sind unverzichtbar, um Schäden an elektrischen Geräten und Anlagen zu vermeiden. Schneider Electric bietet eine große Auswahl an Sicherungen & Schutzschaltern mit unterschiedlichen technischen Eigenschaften - ob Leitungsschutzschalter, Fehlerstromschutzschalter oder Motorschutzschalter. Sie sind nach internationalen Normen zertifiziert und erfüllen höchste Sicherheitsstandards.

Top-Produkte von Schneider Electric
Beleuchteter Not-Aus/Not-Halt-Taster XALK84W3BG
Schnelle Reaktion, maximale Ergonomie und höchste Sicherheit - das bietet der beleuchtete Not-Aus-Taster XALK84W3BG von Schneider Electric. Ideal für den Einsatz in rauen und dunklen Umgebungen, ist er stoßfest, staubdicht, wasserdicht, korrosionsbeständig und hat die Schutzart IP69k. Der Taster mit 2 LED’s rot/weiß ist der perfekte Begleiter für Prozesse, die eine eindeutige Identifikation und schnelle Reaktion erfordern.
Das Schaltbild des Not-Halt-Tasters XALK84W3BG ist dank klarer Farben und der integrierten Beleuchtung deutlich erkennbar und somit schnell und einfach ablesbar. Damit ist der beleuchtete Not-Aus-Schalter ein unverzichtbarer Helfer in jeder Produktionsumgebung. Zusätzlich zu den Komplettgeräten im Gehäuse sind die beleuchteten Not-Aus-Taster auch mit modularem Aufbau für den Direkteinbau mit 22 mm-Bohrung im Bedienpult oder in der Schaltschranktür erhältlich.

Not-Aus/Hauptschalter VCF02GE
Mit dem Not-Aus-/Hauptschalter VCF02GE bietet Schneider Electric eine zuverlässige und sichere Lösung für Ihre Anforderungen im Bereich der Sicherheitssteuerung. Der Lasttrennschalter ist einfach zu bedienen und zu installieren und eignet sich ideal für den Einsatz in der Einspeisung oder als Wartungsschalter direkt an der Last.
Durch seine kompakte und ergonomische Bauweise ist der Not-Aus-/Hauptschalter besonders bedienerfreundlich und bietet eine hohe Betriebssicherheit. Mit einer Bemessungsbetriebsspannung von 690 V und einem Bemessungsdauerstrom von 10 A ist er für den Einsatz in rauer Umgebung geeignet. Durch das mitgelieferte Aufbaugehäuse ist der Not-Aus-Hauptschalter besonders flexibel und kann einfach an der gewünschten Stelle montiert werden. Der Schalter eignet sich hervorragend für den Einsatz in Industrieanlagen, Maschinen oder auch in der Gebäudetechnik.

Frequenzumrichter ATV12H075M2
Der Frequenzumrichter ATV12H075M2 mit Kühlkörper ist ein leistungsstarkes und zuverlässiges Produkt, das speziell für den Einsatz in einfachen Industriemaschinen sowie in bestimmten Maschinen im Konsumgüterbereich entwickelt wurde. Mit einer Leistung von 0,75 kW und einer Versorgungsspannung von einphasig 200-240 V 50/60 Hz ist dieser Frequenzumrichter in der Lage, eine Vielzahl von Anwendungen zu unterstützen.
Dank des Plug & Drive-Prinzips ist die Installation des Frequenzumrichters ein Kinderspiel. Das kompakte Design, der integrierte EMV-Filter der Kategorie 1, lackierte Platinen und die integrierten Funktionen machen den ATV12 zur idealen Wahl für den Einsatz in verschiedenen Anwendungen. Darüber hinaus ist dieser Frequenzumrichter auf einer Grundplatte erhältlich, was die Installation noch einfacher macht.

Alle Kategorien von Schneider Electric