BMV Elektronik Fertigung GmbH
Zusammenarbeit auf Augenhöhe seit über 30 Jahren
Die Firma BMV Elektronik Fertigung GmbH wurde vor 33 Jahren als kleines mittelständisches Unternehmen in Martinsried bei München gegründet.
Zu den damaligen Kernkompetenzen Bestücken von THT Leiterplatten, Montieren und Verdrahten von Baugruppen, ist im Laufe der Zeit unter anderem SMD und THT Leiterplattenbestückung in Rein- und Mischform hinzugekommen. Einen weiteren Schwerpunkt stellt die Kabelmanufaktur dar.
Von der Montage einzelner Teilkomponenten bis hin zu kompletten Systemen und Schaltschränken, fertigt die BMV in kleinen und mittleren Stückzahlen. Auf Wunsch testet sie Baugruppen nach Kundenvorgabe und erstellt dazugehörige Prüfprotokolle, die sowohl mitgeliefert als auch archiviert werden.
Zum Service gehört natürlich auch die Bauteilbeschaffung. Selbstverständlich mit besonderem Augenmerk auf Schnelligkeit, Verfügbarkeit und bestmöglichen Preisen. Für die Sicherstellung von mittel und langfristiger Liefersicherheit bietet die Firma abgesprochene Lagerzukäufe von Bauteilen und Rahmenaufträge an.
Um den damit einhergehenden Ansprüchen gerecht zu werden ist es unabdingbar mit zuverlässigen Partnern zusammen zu arbeiten. Von Anbeginn liefert die Firma Bürklin Elektronik einen sehr großen Teil der Komponenten aus den verschiedensten Bereichen. Das sind z. B. Messtechnik und Werkzeuge, ein großes Angebot an aktiven sowie passiven Bauteilen, Kabel und elektromechanische Komponenten.
Die fachmännische Beratung im Service ist bei BMV stets hilfreich, genauso wie das zuverlässig schnelle Angebotswesen. Wenn die standardmäßige Lieferung am nächsten Werktag einmal nicht ausreichen sollte, steht für solche unerwarteten Situationen der lokale Bürklin Elektronik Lieferservice per Kurier zur Verfügung.
Zusammenarbeit auf Augenhöhe wird im BMV Fertigungsteam genauso gepflegt wie mit deren Zulieferern. Dabei wird auf eine langfristige und vertrauensvolle Geschäftsbeziehung gesetzt.
Die vielen zufriedenen Kunden halten BMV seit Jahrzenten die Treue und schwören auf den flexiblen und engagierten Einsatz, sowie die hohe Qualität wie sie von einem ISO 9001 zertifizierten Fertigungsunternehmen gefordert wird.
Auch durch die Unterstützung von Bürklin Elektronik konnte die BMV selbst bei Lieferengpässen und Verfügbarkeitsproblemen von Bauteilen, die Fertigung ohne Pausen aufrechterhalten.
Die BMV beliefert Kunden aus den verschiedensten Branchen, darunter Medizintechnik, Maschinenbau, Luft- und Raumfahrt, Atomkraft, Automotive und viele mehr.
Aufgrund stetig steigender Nachfrage hat die BMV in den letzten Jahren daran gearbeitet, die SMD Fertigung weiter auszubauen. Nach der Bestückung der Leiterplatten mit den modernen Bestückungsautomaten werden sie in der Dampfphase schonend gelötet. Anschließend erfolgt eine Endkontrolle mittels AOI System, um gleichbleibende einwandfreie Qualität zu gewährleisten.
Auf Kundenwunsch können die Leiterplatten in einer extra dafür vorgesehenen Reinigungsmaschine von Flussmittelrückständen und anderen Verunreinigungen befreit werden.
Das BMV Team ist täglich fachmännisch mit Herzblut und vollem Einsatz für Sie da, um den Ansprüchen Ihrer Produkte gerecht zu werden.